Part Number: TMS320C6678
各位专家好,现在通过FPGA给C6678进行SRIO数据发送,采用的是SWRITE模式,传输的数据是图像数据。每发一帧图像,再发一个门铃信号。1秒50fps
现在实测,发送1700~2000包数据/门铃后,SRIO就卡死了不发,但是LINK状态还在。
试着降速到1.25GBPS现象还是存在。
试着降低门铃的发送频率,原来是1秒50个门铃,现在改成1秒5个,依然是DSP收到1700`2000个门铃后卡死。
158寄存器,显示的是遇到了包重传,无法进行下一次操作。
请问大概是哪方面原因。