各位专家:
我现在在做的是一个QT程序+多路解码的 一个系统, 可以理解为udworks方案的一个子集,只有解码+显示+QT控制。
目前QT程序已经完成,单独可以通过HDMI口输出显示; 多路解码以及显示也以及完成,单独可以通过HDMI口输出显示。但是一同工作后,就只能看到QT界面,解码图像完成看不到,请问这应该如何设置? 解码图像是输出到哪里了呢? 图层相关的文档有吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家:
我现在在做的是一个QT程序+多路解码的 一个系统, 可以理解为udworks方案的一个子集,只有解码+显示+QT控制。
目前QT程序已经完成,单独可以通过HDMI口输出显示; 多路解码以及显示也以及完成,单独可以通过HDMI口输出显示。但是一同工作后,就只能看到QT界面,解码图像完成看不到,请问这应该如何设置? 解码图像是输出到哪里了呢? 图层相关的文档有吗?
谢谢!
processors.wiki.ti.com/.../DM816X_AM389X_VPSS_Video_Driver_User_Guide
请参考,另外可以参考EZSDK中的demo.
不知道你现在用的什么软件实现的?
你好,我也是想做一个QT+ 视频输出地程序。但是现在问题是,QT和我的视频输出程序不能同时运行,否则会发生一下错误:
[m3vpss ] 29912: SWMS: Create Done !!! [m3vpss ] 29912: DISPLAY: Create in progress !!! [m3vpss ] 29913: Assertion @ Line: 1050 in links_m3vpss/display/displayLink_drv.c: pObj->displayHndl != NULL : failed !!!
PS:我是在QT里面另起一个进程来加载线程的demo.out,demo.out是可以直接运行的。
如果你能百忙中抽空回复一下我,感激不尽。
这个还真的不确定是什么原因, 我之前的用法是把QT程序作为主控,配置、解码全部由QT程序发起。 并非多线程,另外,在qt的运行程序的参数是可以指定当前qt程序显示在哪个图层的,具体参数网上可以查一下,我也搞忘了,不好意思。如果你的视频输出程序原来是没有的问题的,加上qt程序才出错,可以检查一下,两者是否使用了同一图层输出导致冲突才出错。
你好,我试了试其他方法,也没成功。还有就是我的DVRRDK包里面没有你说的dvrgui,
我想把8168的QT界面这方面好好学习一下,但是苦于网上资料稀缺,请问能否给我发一份呢? jiamianshiye@163.com
感激不尽。