This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM8168 多图层显示问题(QT界面与解码图像)



各位专家:

     我现在在做的是一个QT程序+多路解码的 一个系统, 可以理解为udworks方案的一个子集,只有解码+显示+QT控制。

     目前QT程序已经完成,单独可以通过HDMI口输出显示;  多路解码以及显示也以及完成,单独可以通过HDMI口输出显示。但是一同工作后,就只能看到QT界面,解码图像完成看不到,请问这应该如何设置? 解码图像是输出到哪里了呢?  图层相关的文档有吗?

   

 

谢谢!