This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320C6678: TMS320C6678

Part Number: TMS320C6678


TM320C6678 ,jtag口 采用菊花链方式连接4片DSP,用的是XDS200下载器,连接特别卡,而且链路也按照要求增加了Buffer;有时后后面的核链接不成功,尝试重新链接依旧失败。请问

TM320C6678 最多支持几片菊花链,链接卡顿可能是什么原因导致。

  • 您好

    ‌TM320C6678通过JTAG口采用菊花链方式连接时,理论上没有明确的最大DSP片数限制,但连接卡顿可能由多种因素导致,如信号完整性、Buffer配置、下载器性能等‌。

    链接卡顿可能的原因包括:

    ‌信号完整性问题‌:随着菊花链中DSP数量的增加,JTAG信号的衰减和干扰也会增加,这可能导致信号质量下降,从而影响调试连接的稳定性。确保信号线的阻抗匹配、减少干扰源以及增加适当的Buffer都是改善信号完整性的有效方法‌。
    ‌Buffer配置不当‌:虽然您已经增加了Buffer,但如果Buffer的类型、位置或数量配置不当,也可能导致信号传输问题。需要仔细检查和调整Buffer的配置,以确保信号能够稳定传输‌。
    ‌XDS200下载器性能限制‌:XDS200下载器的性能可能无法满足多片DSP菊花链连接的需求。在连接多片DSP时,下载器的处理能力可能成为瓶颈,导致连接卡顿或失败。可以尝试使用性能更高的下载器进行测试‌。
    ‌硬件连接问题‌:检查JTAG接口和连接线的物理连接是否牢固可靠,避免接触不良或松动导致的连接问题。
    ‌软件配置问题‌:确保调试软件(如CCS)的配置正确无误,包括多DSP调试的设置、BYPASS的设置等‌。

    综上所述,解决TM320C6678通过JTAG口采用菊花链方式连接时的卡顿问题需要从多个方面进行排查和调整。