各位大神好!
我在用dm6446的时候遇到下面两个问题
1. 在dm6446上移植linux2.6.18(官网下载的mvl_5_0_0_demo_lsp_setuplinux_02_00_00_140.bin)后,发现串口输入指令和反应都是一卡一卡的,比如:我输入ls指令,显示内容的时候就会卡一下,我用的编译器是:gcc version 4.2.0 (MontaVista 4.2.0-16.0.32.0801914 2008-08-30)
移植是没进行任何修改,只是去掉了ATA编译选项,请问这是为什么?
2.在配置CLK_OUT0输出时
我增加了 MUX_CFG("CLKOUT0", 1, 16, 1, 1, 1)
却发现在配置psc时没有发现DAVINCI_LPSC_CLKOUT0的定义-------------类似于davinci_psc_config(DAVINCI_GPSC_ARMDOMAIN, DAVINCI_LPSC_GPIO, 1);
而且在dm644x_setup_pinmux函数中也没发现类似于DAVINCI_LPSC_CLKOUT0(DAVINCI_LPSC_GPIO)的定义,请问我该怎么做?
谢谢