Hi,ti,
我们自己开发了一个解串板,与J784S4的CSI2-rx1通过demo板背面的接插件连接,摄像头连接在我们的解串板上,其输出是yuv422-8bit & 1280*960,解串板的csi2-tx则是配置为1.5G*4lane,通过在Tda4的psdk增加一个摄像头配置文件,更新到m2_0后,demo板可以正常启动vision_app的multi_cam程序,但是却无法出图。以下是我们的具体信息。
1、在接插件处飞线,测量CSI1_RX_CLK_P,时钟频率为750Mhz,幅值为75mv~339mv,
2、在非连续时钟模式下测量CSI1_RX0_N,幅值从1.3V 到 最小-90多mv。