This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TDA4VM: 在SK板子上使用RTOS 新增sensor配置时出错

Part Number: TDA4VM

我们仅仅希望使用到摄像头相关功能,所以希望在SK上开发,目前出现问题如下:

我使用0806版本的RTOS SDK,在imaging目录下加了0x08b40以及美信串行接串器的驱动代码。通过vision_app中的 single app进行测试;结果出现如下错误:

Querying sensor [X8B_CAMERA] ... !!!

ERROR: Querying sensor [X*B_CAMERA] failed !!!

appQueryImageSensor returned -1

app_create_graph done

以及Starting senor 也报了一样的错误;

根据我的理解 imaging 是被编译成xxx_mcu2_0.out的固件文件中,我每次通过make单独编译,然后拷贝到板端/lib/firmware/vision_app_eaik目录下;

通过make vision_apps编译 出single app的可执行文件;

但是我后面在imaging目录下的 iss_sensors.c下的IM_SENSOR_CMD_QUERY 条件下增加printf调试log,但是编译重换mcu2_0固件重启后,测试并没有相关log输出。

我怀疑我的mcu_2_0固件中的x8b驱动并没有被使用到。目前还没找到其它地方来有效增加我的调log,所以请帮助我。

谢谢

  • 您好

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待

  • 好的,您需要在成像框架中添加此传感器,还需要将此新的传感器驱动程序注册到传感器框架中,以便传感器框架了解它。 我建议参考现有支持的传感器驱动程序之一,并实施新的驱动程序。

    顺便说一句,通常在SK主板上,CSIRX在Linux上受支持,在RTOS上被禁用。 我希望您已从Linux禁用它,并在RTOS上启用它。