1、需要一份DS90UB943 SPEC资料,
2、943对应的解串对端还是想输出DP信号是94系列什么型号?提供一份SPEC资料
3、941对端解串如果还是想输出DSI信号是94系列什么型号?提供一份SPEC资料
4、981对端解串如果还是想输出DSI信号是98系列什么型号?提供一份SPEC资料
5、如果串化端是 FPD-Link 3 ,解串端用的是 FPD-Link 4,能解串出来吗?
6、如果串化端是 FPD-Link 4 ,解串端用的是 FPD-Link 3,能解串出来吗?
7、98系列与94系列对比除了带宽更大, 分变率更高,协议升级到4代,还有别的什么区别吗?
比如之前那些串化端GPIO管脚映射到解串端,当时94系列的是要一 一对应关系的, 到98系列是不是可以随意复用到别的GPIO管脚使用吧,不用一 一对应吧? 还有98系列 I2C是有两路,而94系列只有一路?