This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TI serdes 94X系列和98X系列问题求助



1、需要一份DS90UB943 SPEC资料,
2、943对应的解串对端还是想输出DP信号是94系列什么型号?提供一份SPEC资料
3、941对端解串如果还是想输出DSI信号是94系列什么型号?提供一份SPEC资料
4、981对端解串如果还是想输出DSI信号是98系列什么型号?提供一份SPEC资料
5、如果串化端是 FPD-Link 3 ,解串端用的是 FPD-Link 4,能解串出来吗?
6、如果串化端是 FPD-Link 4 ,解串端用的是 FPD-Link 3,能解串出来吗?
7、98系列与94系列对比除了带宽更大, 分变率更高,协议升级到4代,还有别的什么区别吗?
比如之前那些串化端GPIO管脚映射到解串端,当时94系列的是要一 一对应关系的, 到98系列是不是可以随意复用到别的GPIO管脚使用吧,不用一 一对应吧? 还有98系列 I2C是有两路,而94系列只有一路?

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待

  • 由于这些是非公开器件、因此不能在公共论坛上提供这些文档。 请联系您当地的TI 现场代表、他们可以提供这些信息。

    其中981资料在下面链接申请:

    www.ti.com/.../DS90UX981-Q1-DESIGN

  • 除文档外可以不提供,但是一些技术问题烦请解答一下呢?
    1、943对应的解串对端还是想输出DP信号是94系列什么型号?
    2、941对端解串如果还是想输出DSI信号是94系列什么型号?
    3、981对端解串如果还是想输出DSI信号是98系列什么型号?
    4、如果串化端是 FPD-Link 3 ,解串端用的是 FPD-Link 4,能解串出来吗?
    5、如果串化端是 FPD-Link 4 ,解串端用的是 FPD-Link 3,能解串出来吗?
    6、98系列与94系列对比除了带宽更大, 分变率更高,协议升级到4代,还有别的什么区别吗?
    比如之前那些串化端GPIO管脚映射到解串端,当时94系列的是要一 一对应关系的, 到98系列是不是可以随意复用到别的GPIO管脚使用吧,不用一 一对应吧? 还有98系列 I2C是有两路,而94系列只有一路?

  • 我这边当地TI  FAE不给支持,给了我线上论坛让我在这里提问,寻求解答

  • 4、如果串化端是 FPD-Link 3 ,解串端用的是 FPD-Link 4,能解串出来吗?
    FPD-Link IV向下兼容FPD-Link III,通常是可以的,但在手册中会明确说明。

    5、如果串化端是 FPD-Link 4 ,解串端用的是 FPD-Link 3,能解串出来吗?
    基本是不行的。

    其他的问题都在手册会有说明,不便在这里回答。