5517 EMIF口连接到异步存储器的连接方式(16bit的数据线,20根地址线),就可以知道从DSP HPI口是16位主机接口,不是8位接口。
EMIF,BYTEMODE = 00b,ASIZE = 01b。那么host通过HPI口对从DSP的寄存器以及内存就 是每字地址产生16bit访问。那么主DSP对从DSP的寄存器访问也一样吗?
例如,reg 的字地址是0x2100,那么我通过对地址(0x400000+0x2100)读写操作就可以实现对该寄存器的读写操作,还是地址(0x400000+0x4200)的操作?
有没有5517 通过hpi口boot另一个dsp的例程,谢谢