DM8168的boot logo中怎么配置使其指定在VGA输出 ?
PS:在arago-project.org/.../ 下载的这两个文件不知道怎么指定到VGA输出呀
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在uboot中加入common/cmd_logo_816x.c和include/logo_816x.h这两个文件后怎么样来制定输出到VGA呢? 谢谢!
你好,
请问你使用的是DVR RDK软件么?默认uboot logo的输出就是VGA。你在uboot里面有logo相关配置么?
你可以参考:https://e2e.ti.com/support/dsp/davinci_digital_media_processors/f/717/t/240982
非常感谢您的回复!
我是用的DVR RDK的uboot,具体版本为dvrrdk_uboot_rel_04.00.00.03,看了一下其中cmd_logo_816x.c的相关配置,貌似支持HDMI-->VGA、DVO2,和SD的,但是直接使用该uboot后,VGA却没有任何的输出,所以不知道该如何进行配置了,麻烦能给个只支持vga输出的参考code嘛
另外:VGA是不是必须要通过HD_VENC_A--->HD_DAC口输出的?
应经找到了vga没有输出logo的原因了。原来是DVR RDK的uboot中的默认分辨率是640x480的,而我的LCD显示屏却是1024x600。如果要配置该分辨率的输出
请问如何修改VENC的时序参数以及PCLK参数呀?
PS:对于640x480分辨率,VENC的参数以及PCLK参数(25.2MHz)是如何确定下来的?
这个参数一般都是标准的时序了。你可以在网上搜索一下VESA 标准看看。这个是VGA的通用标准