This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM8168的boot logo中怎么配置使其指定在VGA输出。谢谢。



DM8168的boot logo中怎么配置使其指定在VGA输出 ?

PS:在arago-project.org/.../ 下载的这两个文件不知道怎么指定到VGA输出呀

  • 我在uboot中加入common/cmd_logo_816x.c和include/logo_816x.h这两个文件后怎么样来制定输出到VGA呢? 谢谢!

  • 你好,

    请问你使用的是DVR RDK软件么?默认uboot logo的输出就是VGA。你在uboot里面有logo相关配置么?

    你可以参考:https://e2e.ti.com/support/dsp/davinci_digital_media_processors/f/717/t/240982

  • 非常感谢您的回复!

    我是用的DVR RDK的uboot,具体版本为dvrrdk_uboot_rel_04.00.00.03,看了一下其中cmd_logo_816x.c的相关配置,貌似支持HDMI-->VGA、DVO2,和SD的,但是直接使用该uboot后,VGA却没有任何的输出,所以不知道该如何进行配置了,麻烦能给个只支持vga输出的参考code嘛

    另外:VGA是不是必须要通过HD_VENC_A--->HD_DAC口输出的?

  • 应经找到了vga没有输出logo的原因了。原来是DVR RDK的uboot中的默认分辨率是640x480的,而我的LCD显示屏却是1024x600。如果要配置该分辨率的输出

    请问如何修改VENC的时序参数以及PCLK参数呀?

    PS:对于640x480分辨率,VENC的参数以及PCLK参数(25.2MHz)是如何确定下来的?

     /** HD_VENC_A **/
     configVenc(0x8000, 0x0, argv[0], 640, 16, 48, 96, 480, 10, 33, 2);
    以及PCLK参数
     /*set SDVENC clk to 27 MHz to support 720 x 480 @ 60, set VENCD and VENCA clock to 25.2 to support 640 x 480 @ 60  */
      VideoPLL(0x6E, 0x2, 0xB, 0x0, 0x5, 0xF, 0xB6DB6D, 0x1E, 0xF, 0xB6DB6D, 0x1E, 0x0, 0x0);
  • 这个参数一般都是标准的时序了。你可以在网上搜索一下VESA 标准看看。这个是VGA的通用标准