This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OMAPL138调试写不进寄存器的问题



Tony Tang  你好!

    我现在新拿了一块板子在CCSV5.5上新建了一个小小的测试ARM核的代码。

    但是在我写进管脚复用寄存器的时候发现一个十分奇怪的问题,我发现没有写进去一样,寄存器的值没有任何改变。

   其中  PINMUX17 地址为 01C1 4164h ,

             PINMUX6   地址为 01C1 4138h。   我是调用 StarterWare里面的include文件夹下面的 hw_types.h里的 HWREG(x)进行写寄存器的操作。

我有两个问题:

       1:断点打在 return 0 ; 处,去观察0x01C14138和0x01C14164处的值,发现都是0。

       2:链接目标硬件以后执行gel文件时候出现了下图的红色信息。

       为何?   注:仿真器使用的  TI-XDS100V2