Tony Tang 你好!
我现在新拿了一块板子在CCSV5.5上新建了一个小小的测试ARM核的代码。
但是在我写进管脚复用寄存器的时候发现一个十分奇怪的问题,我发现没有写进去一样,寄存器的值没有任何改变。
其中 PINMUX17 地址为 01C1 4164h ,
PINMUX6 地址为 01C1 4138h。 我是调用 StarterWare里面的include文件夹下面的 hw_types.h里的 HWREG(x)进行写寄存器的操作。
我有两个问题:
1:断点打在 return 0 ; 处,去观察0x01C14138和0x01C14164处的值,发现都是0。
2:链接目标硬件以后执行gel文件时候出现了下图的红色信息。
为何? 注:仿真器使用的 TI-XDS100V2