This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

急!C6713 CCS 链接板载仿真器 debug后 板子出现Device ID is not recognized or is not supported by driver. 错误



芯片型号:TMS320C6713
仿真器:SEED XDS560PLUS
CCS版本:CCSV5
问题描述:可以正常LAUNCH,但是connect不上

  • 可以先检查一下仿真器是否正确地插到JTAG口中,连接是否正常。

    在Launce之前可以运行ccxml文件中的emulator test程序,先检查一下仿真器是否连接正常

  • 您好!非常感谢您的回答。

    我连接配套开发板时,能正常工作。但一连接自己做的开发板就出现上述问题,确保电源正常输出,时钟工作,CLKOUT有输出,至于您说的emulator test,未能找到,是不是双击ccxmL后的Test Connection?但是这里显示的是灰的,不能点击?

  • 连接配套开发板能正常工作说明仿真器没有问题,你能够Launch起来说明你的connection和board类型选择的也没有问题,重点排查板子上的JTAG口硬件有没有问题。我说的emulation test就是ccxml中的Test connection,这个按键为灰色,说明你的仿真器和板子连接有点问题,无法下载emulator 扫描测试程序到DSP中运行。

  • 请问与核电压与IO口电压上电顺序有关吗?我换回到配套的开发板,可以正常使用,但是观察test connection仍然是灰色的,无法点击

  • 只要是按照文档推荐的顺序做就没有问题,如果开发板也没有这个选项,说明可能CCS版本中并不支持对应这种仿真器的检测扫描功能。

    TI自己的EVM板是支持这个功能的,你可以联系合众达那边有没有其他检测仿真链的工具。