芯片型号:TMS320C6713
仿真器:SEED XDS560PLUS
CCS版本:CCSV5
问题描述:可以正常LAUNCH,但是connect不上
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可以先检查一下仿真器是否正确地插到JTAG口中,连接是否正常。
在Launce之前可以运行ccxml文件中的emulator test程序,先检查一下仿真器是否连接正常
连接配套开发板能正常工作说明仿真器没有问题,你能够Launch起来说明你的connection和board类型选择的也没有问题,重点排查板子上的JTAG口硬件有没有问题。我说的emulation test就是ccxml中的Test connection,这个按键为灰色,说明你的仿真器和板子连接有点问题,无法下载emulator 扫描测试程序到DSP中运行。
只要是按照文档推荐的顺序做就没有问题,如果开发板也没有这个选项,说明可能CCS版本中并不支持对应这种仿真器的检测扫描功能。
TI自己的EVM板是支持这个功能的,你可以联系合众达那边有没有其他检测仿真链的工具。