Part Number: SK-AM62
您好!
如题,SK-AM62开发板,用Android SDK刷机启动后,报出很多错误,并且无法启动(偶然可以启动成功,但是系统非常卡顿)。
错误信息很多,请参考附件文件(从uboot启动开始之后的系统log)。
能否帮忙确认是什么原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: SK-AM62
您好!
如题,SK-AM62开发板,用Android SDK刷机启动后,报出很多错误,并且无法启动(偶然可以启动成功,但是系统非常卡顿)。
错误信息很多,请参考附件文件(从uboot启动开始之后的系统log)。
能否帮忙确认是什么原因?
我截取了一段问题LOG,帮忙看看:
[ 1.904398][ T74] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@0/ports
[ 1.913548][ T74] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@1/ports
[ 1.994696][ T74] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@0/ports
[ 2.004028][ T74] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@1/ports
[ 2.023289][ T74] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@0/ports
[ 2.032576][ T74] OF: graph: no port node found in /bus@f0000/dss@30200000/oldi-txes/oldi@1/ports
[ 2.076889][ T1] init: Failed to copy /avb into /metadata/gsi/dsu/avb/: No such file or directory
您好
如果你不尝试,请中断 u-boot 启动并执行以下操作:
env default -a; saveenv
然后重新启动并重新刷新所有映像、让我知道。 我在我这边进行测试、在闪存和引导上没有问题。