This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM8127能接一路1080P和一路VGA吗

Other Parts Discussed in Thread: TVP7002

Hi:

   大家好, 有个项目需要同时接一路1080P, 和一路640*480视频的输入, 请问DM8127能否实现这个需求功能呢?

谢谢

  • 你好;

        这2 通道的信号是直接采集就可以,还是需要通过 isp 来采集 ?

  • 如楼上所说,还是要明确一下需求。

    一般情况下如果你是在已有一路1080p的产品上来加这个功能,我墙裂建议你直接购买VGA分辨率的USBmodule来做,简单。

  • hi;

        谢谢 ternence hsu,   yishan wang;

        我们构想是:

             1.接 1路1080P CMOS 通过MIPI或者并口输入,经过DM8127 ISP处理,然后丢给DSP;   //video input 1

              2.另外接一路VGA分辨率的CMOS(内置ISP,2A) 的 接到 DM8127 的视频输入口,跳过DM8127 ISP,直接丢给DSP。//video input 2

         这个就等于采集2路视频了, 架构修改难度怎么样?

         yishan wang 的方法是VGA视频 经过USB 口输入,这个比 //video input 2 的思路简单吗?     也就是 1080P (video input 1, ISP)   +  VGA (video input 2) 的思路,   和 1080P (video input 1, ISP)   + VGA (USB input),    这2种方法,哪种容易点?

    谢谢

  • 上面的2个方案都是可以实现的

    第一个是1路vga通过video input port采集(hdvpss),1路通过iss采集

    第二个是vga通过usb采集,通过uvc获取数据,再把数据从a8传到dsp;

    如果你现在的vga信号有现成的usb接口,你可以这样来实现,如果你是普通的vga信号,就没有必要特意设计为usb了,vga可以通过tvp7002等解码芯片直接采集给hdvpss处理就可以;

  • hi ternence hsu:

       我们要接的第1路是1080P CMOS-> DM8127 VIP,     第2路也是CMOS/CCD, 不过是外置ISP,分辨率是D1/VGA吧,输出是YUV格式, 然后也接到8127.

    这样的需要,您觉得前端怎么采集更合理呢?

     

    谢谢

  • 你第一路可以通过DM8127的ISS接口接入;第二路可以接入hdvpss的VIP 0,分辨率可以到1080P60;

    程序中1路通过camera link 采集,一路通过capture link 采集,再merge 一下,进行后面的数据处理;具体看你需求来设计就可以;

    顺便问一下,你们的外置的isp是用的什么方案?

  • hi ternence hsu:

       谢谢你的回复,我的邮箱 linuxinsider@126.com,  如果方便请给我发个邮件。

    谢谢