Hi:
大家好, 有个项目需要同时接一路1080P, 和一路640*480视频的输入, 请问DM8127能否实现这个需求功能呢?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi:
大家好, 有个项目需要同时接一路1080P, 和一路640*480视频的输入, 请问DM8127能否实现这个需求功能呢?
谢谢
如楼上所说,还是要明确一下需求。
一般情况下如果你是在已有一路1080p的产品上来加这个功能,我墙裂建议你直接购买VGA分辨率的USBmodule来做,简单。
hi;
谢谢 ternence hsu, yishan wang;
我们构想是:
1.接 1路1080P CMOS 通过MIPI或者并口输入,经过DM8127 ISP处理,然后丢给DSP; //video input 1
2.另外接一路VGA分辨率的CMOS(内置ISP,2A) 的 接到 DM8127 的视频输入口,跳过DM8127 ISP,直接丢给DSP。//video input 2
这个就等于采集2路视频了, 架构修改难度怎么样?
yishan wang 的方法是VGA视频 经过USB 口输入,这个比 //video input 2 的思路简单吗? 也就是 1080P (video input 1, ISP) + VGA (video input 2) 的思路, 和 1080P (video input 1, ISP) + VGA (USB input), 这2种方法,哪种容易点?
谢谢
hi ternence hsu:
我们要接的第1路是1080P CMOS-> DM8127 VIP, 第2路也是CMOS/CCD, 不过是外置ISP,分辨率是D1/VGA吧,输出是YUV格式, 然后也接到8127.
这样的需要,您觉得前端怎么采集更合理呢?
谢谢