TI E2E™ 设计支持论坛将于 5 月 30 日至 6 月 1 日进行维护。如果您在此期间需要技术支持,请联系 TI 的客户支持中心寻求帮助。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

如何生成app for Building Full Feature EtherCAT Application

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

我的板子硬件AM335X ICE V2.1A

 Building Full Feature EtherCAT Application在debug和release模式都可以成功。生成的.out可以正常调试使用。生成的.bin我可以flash到spi flash中并正常运行。现在问题是我该如何生成能从SD卡中操作的app?这样方便以后我们设备的升级,谢谢。我将spi flash中的0x20000后面都擦除掉了。

还有两个问题帮我分析一下:

1.我将spi和nor flash中的boot都删除掉了,没有插SD卡。程序会怎么运行呢?现象是我上电后网口会连接,但是ethercat不运行。程序怎么运行的呢?我糊涂了。

接着我将SD卡用的MLO拷贝到SD卡中,将ethercat的app也拷贝到SD卡中,和前面现象一样,ethercat没有运行。帮分析原因

2.我将spi flash的bootloader flash到0x0其实地址中,将0x20000后面的spi flash擦除掉,然后将ethercat的app拷贝到SD卡中,上电 后发现ethercat没有运行,网口连上的。帮分析一下。

还有就就是咱有没有专门的技术支持人员的联系方式啊,这样方便我联系,项目刚开始做,需要支持的多一些,谢谢。