我的板子硬件AM335X ICE V2.1A
Building Full Feature EtherCAT Application在debug和release模式都可以成功。生成的.out可以正常调试使用。生成的.bin我可以flash到spi flash中并正常运行。现在问题是我该如何生成能从SD卡中操作的app?这样方便以后我们设备的升级,谢谢。我将spi flash中的0x20000后面都擦除掉了。
还有两个问题帮我分析一下:
1.我将spi和nor flash中的boot都删除掉了,没有插SD卡。程序会怎么运行呢?现象是我上电后网口会连接,但是ethercat不运行。程序怎么运行的呢?我糊涂了。
接着我将SD卡用的MLO拷贝到SD卡中,将ethercat的app也拷贝到SD卡中,和前面现象一样,ethercat没有运行。帮分析原因
2.我将spi flash的bootloader flash到0x0其实地址中,将0x20000后面的spi flash擦除掉,然后将ethercat的app拷贝到SD卡中,上电 后发现ethercat没有运行,网口连上的。帮分析一下。
还有就就是咱有没有专门的技术支持人员的联系方式啊,这样方便我联系,项目刚开始做,需要支持的多一些,谢谢。