• 话题 46974 个讨论
常见问题
  • [FAQ] [常见问题解答] CCS/AM5728:AM57xx:支持的引导模式

    Annie Liu
    Annie Liu
    问:SDK 上的 AM57xx系列支持哪些引导模式? 为了在 am57xx-IDK 上启用非默认引导模式,需要对电路板做哪些修改? 答:AM57xx SoC 支持多种引导模式 - 请参阅 TRM https://www.ti.com/lit/ug/spruhz6l/spruhz6l.pdf 部分Table 33-9. Booting Devices Order了解详细信息。 以下文章仅介绍了在器件上使用 u-boot/Linux 时常用的引导模式子集。 AM57xx 有多种电路板型号,每种型号都有自己的功能…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] 【分享】TMS320C6748的芯片该如何烧写固化

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748 Q: 加密版本的TMS320C6748的芯片该如何烧写固化? A: 首先确保您的应用开发在非加密版本的芯片上完成了,要不然直接在加密版本的芯片上开发,每次断电都要重新解锁芯片才能连上仿真器,会很繁琐。 烧写步骤: #1. 加密版本芯片的JTAG口默认状态下是不能连接的。需要先将芯片设为UART boot mode,然后用加密版的UART boot 工具从UART启动芯片,使用任意一个简单的.out文件转换成bin文件…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] Trouble Writing Memory Block at

    Annie Liu
    Annie Liu
    Q:调试自己画的DM8168时,想用CCS5.4和JTAG调试DDR是否正确,连接板子出现如下错误,GEL文件显示CortexA8: Output: EVM816x DDR2/3 PRCM Init is Done ..... DDR3初始化完成了,后面就出错了,出错为CortexA8: Trouble Writing Memory Block at 0x4c000010 on Page 0 of Length 0x4: (Error -2130 @ 0x4C000010) Unable to access…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] 【分享】如何使用AM335x 的ehrpwm1/PCB文件打开后空白

    Annie Liu
    Annie Liu
    如何使用AM335x 的ehrpwm1? Q: 把EHRPWM1A用作了背光,如何控制EHRPWM1B的输出? A:配置步骤如下: 1.在设备树中配置ehrpwm管脚复用模式和新建节点。 ehrpwm1_pins: pinmux-ehrpwm1-pins { pinctrl-single,pins = < AM33XX_IOPAD(0x848, PIN_OUTPUT_PULLDOWN | MUX_MODE6) /* gpmc_a2.ehrpwm1a */ AM33XX_IOPAD(0x84c…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] 【分享】OMAP-L13x/C674x例程

    Annie Liu
    Annie Liu
    OMAP-L13x/C674x的pdk例程 请下载附件解压至 ~ \pdk_omapl138_1_0_11\,即可直接导入CCS。 2766.omapl138_c6748_ccs_projectspecs.zip OMAP-L13x / C674x的emmc的例程 请参考以下附件中的指导手册将PROCESSOR SDK中的MMCSD的例程修改为EMMC可用的例程。 5481.Enabling eMMC on OMAPL138 and C6748.pdf
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] 【分享】如何选择sitara处理器用于工业通信

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: AMIC110 产品类型 Sitara 系列处理器 + 66AK2Gx 支持的工业协议 PRU-ICSS上验证过的工业协议 总结 1.AMIC110和AM335X一次只可通过单个PRU-ICSS支持一种协议 2.AM437X可通过PRU-ICSS0和PRU-ICSS1同时支持一种基于以太网的协议和一种基于串行的协议,PRU-ICSS0只可运行基于串行的协议 3.AM57X和66AK2GX可通过两个PRU-…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] 【分享】Sitara系列产品usb模块简介

    Annie Liu
    Annie Liu
    Sitara usb模块概述 1.两个支持DRD功能的usb模块,也就是usb模块可以根据连接的usb线工作在host或者device两种模式 DRD= Dual-role* Device 2.支持host-only,device-only,DRD模式 3.集成phy,不需要外部的usb phy 4. 每个usb模块具有31个端点,包括15个TX,15个RX和一个双向端点0 特征对比 Note: *AM57x的第二个usb模块(usb2)不支持SuperSpeed USB ROM usb…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] 【分享】AM57XX支持的启动模式

    Annie Liu
    Annie Liu
    SDK中关于AM57XX支持哪些启动模式? 要在am57xx-IDK上启用非默认启动模式,如何对板子进行修改? AM57xx SoC支持多种启动模式-请参考TRM https://www.ti.com/lit/ug/spruhz6l/spruhz6l.pdf Table 33-9. Booting Devices Order 以下文章仅讨论uboot/linux下常用的启动模式 有多种基于AM57XX的开发板,每个开发板都有自己的功能。 AM57xx-beagle-x15 - https:/…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] 【数字信号处理器 (DSP) & ARM®︎ 微处理器分享】常见问题解答(持续更新中, 更新至10/28/2021)

    Annie Liu
    Annie Liu
    【2021 数字信号处理器 (DSP) & ARM® 微处理器分享】常见问题解答(持续更新中, 更新至10/28/2021) 6724.常见问题解答-Processor 2021.docx 【2020 数字信号处理器 (DSP) & ARM® 微处理器分享】常见问题解答 常见问题解答-Processor 2020.docx
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] 【分享】如何基于board library修改UART

    Annie Liu
    Annie Liu
    本文主要描述如何基于Processor SDK RTOS将 BBB中默认的uart0 例程修改为uart1。 测试环境 CCSV7.2.0 BeagleBone Black Rev C(BBB) Blackhawk USB100v2 前提 下载AM335x processor sdk RTOS http://software-dl.ti.com/processor-sw/esd/PROCESSOR-SDK-RTOS-AM335X/latest/index_FDS.html 通过pdkProjectCreate…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 建议的答案

    TDA4VM: libdlr.so: cannot open shared object file: No such file or directory 0 已锁定

    916 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Shine
  • 建议的答案

    TMS320C6657: 能否帮 提供一份c6657_directrom_boot_example 的文件?谢谢! 0 已锁定

    1529 视图
    4 回复
    最新3 年多前
    由 Nancy Wang
  • 建议的答案

    TMS320C6678: 核间共享内存SharedRegion.setEntryMeta中name字段是什么意思 0 已锁定

    1810 视图
    5 回复
    最新3 年多前
    由 Nancy Wang
  • 建议的答案

    TMS320DM6467T: C64XP: Error connecting to the target: (Error -1137 @ 0x0) Device is held in reset. Take the device out of reset, and retry the operation. (Emulation package 9.6.0.00172) 0 已锁定

    3762 视图
    12 回复
    最新3 年多前
    由 Shine
  • 建议的答案

    TDA4VM: 芯片CSI接口是否支持10M像素摄像头输入 0 已锁定

    1525 视图
    3 回复
    最新3 年多前
    由 Shine
  • 建议的答案

    TMS320C6678: CCS中能否编写脚本将多个不同.out加载到对应核心中 0 已锁定

    556 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Nancy Wang
  • 已回答

    TMS320C6748: 编译报错 #184 could not open source file "netmain.h" (no directories in search list) 0 已锁定

    825 视图
    4 回复
    最新3 年多前
    由 bai bai
  • 建议的答案

    AM4376: uboot的设备树和内核的设备树有什么区别? 0 已锁定

    2750 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Nancy Wang
  • 已回答

    TMS320C6678: NDK API Reference Guide手册中的 int LLIAddStaticEntry(uint32_t IPAddr, unsigned char *pMacAddr)接口函数定义在哪个文件中,为啥找不到呢 0 已锁定

    596 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Shine
  • 建议的答案

    TMS320C6678: DDR 开启CACHE enable之后,性能提升大概三倍,是不是有点低了,有没有高手可以指导下原因在哪里 0 已锁定

    1697 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Shine
  • 讨论

    TMS320C6748: 从FLASH启动失败,ECC错误寄存器置位. 已锁定

    2954 视图
    7 回复
    最新3 年多前
    由 Lin Gang
  • 已回答

    AM5718: DSP核使用MCSPI无法触发EDMA中断 0 已锁定

    4064 视图
    12 回复
    最新3 年多前
    由 hongyou lu
  • 已回答

    TMS320C6678: 使用C64+库解决缓存一致性问题。 0 已锁定

    3726 视图
    11 回复
    最新3 年多前
    由 Renran
  • 建议的答案

    TMS320C6678: DSP复位ROM BOOT LOADER起不来,总是停在0x20B0 0000 地址或者0x20B0 A350 0 已锁定

    596 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Shine
  • 已回答

    TMS320C5535: .obj错误 0 已锁定

    3059 视图
    11 回复
    最新3 年多前
    由 Shine
  • 已回答

    TMS320C6678: L2SRAM和msmcram是多核共享的么? 0 已锁定

    3649 视图
    13 回复
    最新3 年多前
    由 Nancy Wang
  • 已回答

    TMS320C6748: CCS5.5软件Debug提示异常 0 已锁定

    546 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Shine
  • 建议的答案

    AM5729: AM5729开发板附带的SD坏了,能否提供下制作SD启动卡的工具包和固件 0 已锁定

    2043 视图
    3 回复
    最新3 年多前
    由 Shine
  • 未回答

    TMS320C6678: 【hyperlink中断】Hyperlink_int_i 0 已锁定

    1108 视图
    2 回复
    最新3 年多前
    由 Zahir Wang
  • 已回答

    AM3358: LVDS的panel怎麼接AM3358 0 已锁定

    535 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Nancy Wang
<>