• 话题 46975 个讨论
常见问题
  • [FAQ] Processor SDK中的二级引导程序

    Annie Liu
    Annie Liu
    使用二级引导程序(SBL)引导后,应用程序需要哪些板级初始化操作? SBL调用board lib来配置PLL时钟、DDR和Pin Mux,并打开从核和I/O外设的电源,并启动应用程序。除刚才提到的那些配置,其他任何配置都需要从应用程序代码完成。 注意 对于AM57xx器件,所有内核轨所需的AVS和ABB设置已添加到SBL代码中,因为仅在生产环境中才需要此初始化。 在软件包中的哪里可以找到烧写和引导工具? 基于EVM板,使用Processor SDK RTOS启动和烧写镜像请参考 Processor…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] 如何追踪导致TI-RTOS应用程序异常的代码?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS Q: 我运行了程序,但它似乎处于“hang”状态。在CCS中暂停该程序时,我发现该程序在以下函数内陷入无限循环: ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_excHandlerAsm__I() 如何找到原因? A: 概述 这通常会在发生异常时看到。 SYS/BIOS(TI-RTOS)提供了多个目标唯一异常处理程序,它们将存储或打印出有关已检测到的异常的信息: ti. sys…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] CCS FAQ分享

    Annie Liu
    Annie Liu
    1.CCS中不再支持simulators了吗? 从CCSv6开始,不再支持simulators。我们不再提供simulators,而是专注于提供低成本开发电路板。 2.CCS是否支持C54x器件? 支持C54x的最新版本是CCSv5.5。 3.我可在当前版本的CCS中使用DSP/BIOS吗? 可以。您可在当前版本的CCS中使用DSP/BIOS并创建工程。但是,DSP/BIOS不支持实时分析功能。
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] UIA、RTOS Analyzer、System Analyzer或Execution Graph无法正常工作

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC3200 我正在尝试将UIA与TI-RTOS(也称为SYS/BIOS)一起使用。RTOS Analyzer、System Analyzer或Execution Graph无法工作...哪里出问题了? 1. RTOS和System Analyzer需要ti.uia中的loggers 。例如,您不能使用XDCtools中的LoggerBuf。UIA捆绑于<Tiva/CC3200/MSP430/Concerto>的处理器SDK、SimpleLink…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] 【FAQ】引导程序调试

    Annie Liu
    Annie Liu
    调试引导程序的常见步骤 引导应用程序是一个系统级问题,其受硬件以及软件设置的影响。调试与引导有关的问题时,用户应检查一些常规步骤。本节讨论调试引导应用程序时要注意的常见问题。 1.硬件故障排除步骤 输入时钟和电源时序 确保供给电路板正确的电源时序。电源时序规范可在数据手册中找到。 检查系统时钟,并确保它正在输出预期频率,且信号在轨至轨之间摆动(应为1.8V信号)。如果您有一个晶振,则它应该以所需频率输出一个方波。如果使用的是晶体,则XTALIN上应具有所需频率的正弦波。XTALOUT应该类似…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] DDR压力测试样例工程

    Tony Tang
    Tony Tang
    Other Parts Discussed in Thread: AM3354 这个工程是用来做DDR压力测试的,通过特殊的数据模式,以EDMA方式写,读DDR,校验结果。在L138的EVM板验证正常运行. 对于DDR的稳定性测试,CPU的访问方式是不够的,有时CPU访问通过测试,但是实现运行中还是有可能出问题,因为CPU访问是单个数据的访问,对DDR的压力不够。 最好是在产品实际工作条件的环境下测试此程序。 这个程序只是作为参考,其中的测试方法可以用到其它TI DSP及ARM芯片,但不承当额外担保…
    • DDR_Stress_test_M13_ARM.zip
    • 9 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] 达芬奇论坛精华贴汇总-历年已解决问题精华

    Chris Meng
    Chris Meng
    Other Parts Discussed in Thread: THS8200 , TVP7002 , DM3730 2015年 DM8168 硬件: http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/104157.aspx 软件: http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors…
    • 9 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] 达芬奇论坛精华贴汇总--【TI FAE 分享】 & 【wiki资源】

    Chris Meng
    Chris Meng
    【TI FAE 分享】 如何修改DVR RDK/IPNC RDK Memory Map http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/104139.aspx TI81xx USB patch http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39…
    • 9 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] 【开发例程共享】Keystone1 软件开发包

    Andy Yin
    Andy Yin
    附件是基于Keystone1 CSL 开发的例程,其中包括了SRIO,PCIe,AIF2,UART等外设,及Navigator,memory test等常用例程,可供大家开发参考。请大家在使用例程时,注意以下几点: 1. 导入工程后需要根据你电脑上安装的pdk路径修改include options中PDK的路径; 2. 更新工程src中link的文件,从common中相应的公共文件拉到工程中src下面; 3. 如果是移植到非EVM板上运行,则需要修改main函数中输入时钟源的配置。 该例程支持C6678…
    • K1_STK_v1.1.zip
    • 12 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] 关于boot的总结

    Tony Tang
    Tony Tang
    Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO , OMAP-L138 , SYSBIOS 本人总结了关于TI DSP的boot原理,格式,以及参考代码供大家参考。不足之处,敬请指正。 2014.12.8: 更新:改成CCSV5.5工程,内容稍做修改与简化。 也可以参考Starterware里的bootloader example,说明如下: C6748 StarterWare Booting And Flashing Contents [hide] …
    • Boot_DSP_on_SOC_V0.2.zip
    • 14 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
<

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 未回答

    AM4379移植ucos、烧录flash遇到的问题,求大神支招,谢谢 0 已锁定

    3765 视图
    8 回复
    最新6 年多前
    由 Nancy Wang
  • 未回答

    例程里的srio是loopback模式需要改吗 0 已锁定

    546 视图
    2 回复
    最新6 年多前
    由 user4802057
  • 未回答

    Am3352 reboot 启动失败 0 已锁定

    1613 视图
    3 回复
    最新6 年多前
    由 yongqing wang
  • 未回答

    AM5728视频监控 0 已锁定

    1704 视图
    8 回复
    最新6 年多前
    由 yongqing wang
  • 未回答

    请问一下,我板子的这个80pin口是插什么线啊,好像不是杜邦线 0 已锁定

    561 视图
    1 回复
    最新6 年多前
    由 Nancy Wang
  • 已回答

    systemd[1]: Freezing execution.的问题 0 已锁定

    8874 视图
    8 回复
    最新6 年多前
    由 yongqing wang
  • 未回答

    6678的GPIO中断问题 0 已锁定

    3113 视图
    3 回复
    最新6 年多前
    由 Nancy Wang
  • 未回答

    6678调试经常出现Error -1143@0x0问题 0 已锁定

    978 视图
    2 回复
    最新6 年多前
    由 user4802057
  • 未回答

    问一个6678 GPIO中断问题 0 已锁定

    1782 视图
    6 回复
    最新6 年多前
    由 user4802057
  • 未回答

    C6657 DDR3速度问题 0 已锁定

    480 视图
    1 回复
    最新6 年多前
    由 Shine
  • 未回答

    使用pdk_c667x_2_0_15 出现问题 0 已锁定

    425 视图
    1 回复
    最新6 年多前
    由 Shine
  • 未回答

    am4377可以用作 一路Ethernet master 和一路 profinet slave吗? 0 已锁定

    575 视图
    1 回复
    最新6 年多前
    由 Shine
  • 未回答

    IWR1642 mbispi接口问题 0 已锁定

    611 视图
    1 回复
    最新6 年多前
    由 Shine
  • 未回答

    DM6437使用resizer将1280x720的图像改成640x480后,图像中出现重影是为什么? 0 已锁定

    1063 视图
    4 回复
    最新6 年多前
    由 user6155792
  • 未回答

    集成24路 高精度HRPWM的DSP或MCU产品 0 已锁定

    581 视图
    1 回复
    最新6 年多前
    由 Nancy Wang
  • 已回答

    麻烦问一下,是否有keystone例程的说明呀, 0 已锁定

    666 视图
    1 回复
    最新6 年多前
    由 Nancy Wang
  • 未回答

    在AM437X开发过程中如果使用CLKOUT2为外部以太网的50M的输入时钟,AM437x CLKOUT2输出的时钟频率误差是多少? 0 已锁定

    1062 视图
    2 回复
    最新6 年多前
    由 Nancy Wang
  • 未回答

    关于NANDWriter 0 已锁定

    1610 视图
    3 回复
    最新6 年多前
    由 user5352634
  • 未回答

    CCS6.1编译生成bin文件在SVN上和本地编译测试不一致问题 0 已锁定

    1193 视图
    2 回复
    最新6 年多前
    由 Shine
  • 未回答

    TMS320F28377S LaunchPad开发套件使用CCS8编程控制LED灯,为何编译时总出现问题 0 已锁定

    755 视图
    1 回复
    最新6 年多前
    由 Shine
<>