• AM5728: AM5728是否适合做TSN时间敏感网络开发

    Part Number: AM5728
    Other Parts Discussed in Thread: AM6442,

    看AM5728的手册,以太网部分是支持IEEE1588协议的,但是TI官方貌似没怎么强调它可以用来做TSN开发,官网推荐的都是AM6442之类相对较新的器件。那如果我用AM57xx系列或者AM335x系列的器件做TSN开发的话,是否适合。

  • AM5728: 有关处理器SDK安装的问题

    Part Number: AM5728

    刚刚在官网下载了processor_sdk_rtos_am57xx_09_02_00_00-windows-x64-installer.tar.gz,是在公司电脑上下载的,如下:

     我记得我之前别的电脑上下载完成后,图标会是截图三中第三个那样的图标,然后直接双击文件就能开始安装了,这次不行,貌似需要解压缩,是我记错了吗?是只能解压缩吗,截图中第三个K2G的SDK是.exe后缀的就能直接安装

  • AM5728: 我们在使用I2S接口的时候,发现在时钟线上串接不同阻值的电阻,会有不同的效果。比如目前使用大概240欧姆的电阻是没问题的。但是如果使用20欧姆的电阻,或者使用500欧姆的电阻的话,发现CPU通过I2S和外部codec通信的时候会存在通信失常的情况。

    Part Number: AM5728

    我们在使用I2S接口的时候,发现在时钟线上串接不同阻值的电阻,会有不同的效果。比如目前使用大概240欧姆的电阻是没问题的。但是如果使用20欧姆的电阻,或者使用500欧姆的电阻的话,发现CPU通过I2S和外部codec通信的时候会存在通信失常的情况。

    请帮忙看下这种是什么情况,使用240欧姆的电阻是否存在其他的隐患。

    谢谢~

  • AM5728: AM5728死机问题

    Part Number: AM5728

    一.问题的描述

    问题:AM5728低概率碰到死机问题

    芯片:TI  AM5728

    5728 SDK版本:03.00.00.04;

    linux内核版本:4.4.12

    出现概率:极低概率出现,没找到好的高概率或必现场景(5728的DSP音频编解码 或 5728待机时,都会出现死机)

    二 述求:

    请问贵公司是否有碰到AM5728死机问题,有什么解决方案?

    三.附加说明:我司监测和判断am5728的死机的方式

    我司判断5728死机的方式:通过看门狗判断5728死机…

  • AM5728: EtherCAT®︎ EC_Master 的下载

    Part Number: AM5728
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

    如图所示我在研究ti给的EtherCAT® Master Reference Design for SitaraTm AM57x
    Gigabit Ethernet and PRU-ICSS with Time-Triggered Send手册。我现在遇到一个问题是点击手册中给的链接“acontis EC-Master V2.9 for SYS/BIOS”弹出的界面如下:…

  • AM5728: 是否支持在Ubuntu 22.04 64 下编程

    Part Number: AM5728

    编写AM5728的程序,ARM核运行Linux-RT、DSP核运行RTOS,其他核心不用。

    现使用是Ubuntu 14.04 64,可进行上述程序的编写及测试工作,但此版本Ubuntu过于老旧,想要升级至高版本Ubuntu。

    请问:

    1. 上述编程需求是否可以在Ubuntu 22.04 64下完成?若不可以,最高支持到哪个版本的Ubuntu?

    2. 有无相对官方的user manual,介绍开发环境配置流程?

  • AM625: 请问在图像处理方面,AM6254是不是没有AM5728功能强大

    Part Number: AM625
    Other Parts Discussed in Thread: AM5728

    请问在图像处理方面,AM6254是不是没有AM5728功能强大?

  • AM5728: AM5728 PCIe接口使用问题

    Part Number: AM5728

    1  AM5728的PCIe接口是映射到ARM还是DSP?如果映射到ARM的话,用DMA收数据的话,DSP能直接访问此空间吗?我问的目的是想,让DSP尽可能方便的获取PCIe的数据

    2 PCIe通过DMA的模式收数据的话,不需要ARM参与处理,对吧?那么GPMC也是DMA收数据的话,是不是也不需要ARM参与呢?

    谢谢

  • AM5728: AM5728有没有什么方便调试DSP的方法?

    Part Number: AM5728

    我们在使用AM5728,想调试运行在DSP的算法,通过DSP内部定时中断,将想看的变量通过网口或者串口打印出来,太费劲了,有没有其他方便快捷的调试DSP的方式?

  • AM5728: AM5728 dispaly subsystem ARGB格式透明度参数问题

    Part Number: AM5728

    问题描述:

    am5728+lt8718+显示屏(MIPI DPI)

    linux版本:4.9.69

    当前三基色,红、绿、蓝测试显示屏颜色正确。

    应用程序使用QT UI调用系统接口,设置颜色是添加了透明度参数,显示屏的颜色与实际的颜色不匹配。

    当前做了一下linux驱动修改,但是还是不正确。请教,ARGB透明度参数驱动中怎么修改?

    1.将drivers/vedio/fbdev/omap2/omapfb/omapfb-main.c中的   fb_mode_to_dss_mode…

  • AM5728: AM5728,单独使用DSP核的是否能否访问GPMC吗?

    Part Number: AM5728

    您好,如果我把AM5728,单独当做DSP来用,只用DSP(ARM不用),DSP能否访问GPMC?

  • AM5728: AM5728 DSP的使用问题

    Part Number: AM5728

    您好,我想把AM5728单独用DSP,外围接口的话,我用了GPMC.总结一下,就是我想把AM5728,单独用DSP,DSP外挂GPMC接口,接受FPGA来的数据, 谢谢

    1, 用了GPMC后,是否需要用IPC?用了IPC后,是否就不能用windows下的ccs编译了?

    2,我这种方案,有没有参考教程啥的?

  • AM5728: DSP控制GPIO问题出现报错

    Part Number: AM5728

    开发包版本:ti-processor-sdk-linux-rt-am57xx-evm-04.03.00.05,做IPC开发,当DSP控制GPIO时,只要操作gpio2的控制寄存器,DSP的代只是调用了GPIOModuleEnable(SOC_GPIO2_BASE),ARM端控制台就会报出一串错误如下:

    root@am57xx-evm:~# devmem2 0x4a0034c0
    /dev/mem opened.
    Memory mapped at address 0xb6f7c000…

  • AM5708: SPI4 SLAVE 模式下,接收不到任何数据

    Part Number: AM5708

    AM5708,SPI2做master ,SPI4做Slave,SPI4一直接收,SPI2每隔1秒发送4个字节,SPI4无法接收到任何数据。

    代码如下:创建2个线程,一个线程SPI2发送,另一个线程SPI4接收,采用DMA方式。

    用示波器可以观察到发送的4个字节,CS、CLK也是正常的。

    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    void master_spi_init(void)
    {
    SPI_HWAttrs spi_cfg;
    MCSPI_Params mcspiParams;
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • AM5728: 不用IPC,CMEM,怎样操作可以使ARM/DSP 共享OCRAM3

    Part Number: AM5728
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

    项目需求,不用IPC,CMEM,目前得到的反馈,写法大致如下,结果DSP的写入,ARM测读不到,

    问题是,

    Linux端,如何保证Cache的一致性,

    DSP端,关于Cache的操作,有两个头文件,到底要用哪个?又是如何保证Cache的一致性?

    Linux:

    sharedRegionAllocPtr = (unsigned int* )mmap(NULL, SR_SIZE, PROT_WRITE…

  • TMS320C6748: TMS320C6748的SD卡接口问题

    Part Number: TMS320C6748
    Other Parts Discussed in Thread: AM5728

    TMS320C6748的SD卡接口是支持到2.0的吧?想请教两个问题;

    1.TI是否有这种低功耗的,有支持SD卡3.0接口的并且带sata 2.0接口的DSP芯片呢?

    2.SD卡2.0接口和SD卡3.0接口的外部硬件电路是不是不一样?还是就是单纯的协议上面的区别?TI是否有相关的硬件文档和软件文档说明,谢谢

  • AM5718: 使用AM5718与AM5728重叠功能,能否直接用AM5718的目标程序烧录

    Part Number: AM5718
    Other Parts Discussed in Thread: AM5728

    你好!

         目前我们板子使用AM5718与AM5728重叠的功能,软件是基于AM5718开发的,目前有些板子焊接的是AM5728,直接烧录AM5718的程序也能运行,目前软件修改不太方便,想确认这样有什么隐患没?比如AM5728是双核,从SOC内部资源分配等方面。

  • AM5728: PCIe接口咨询

    Part Number: AM5728

    您好,我知道AM5728可以接PCIe,DSP可以直接读写吗?谢谢

  • AM5728: AM5728 DSP的使用问题

    Part Number: AM5728

    您好,请教一个问题

    在AM5728上,因为DSP做算法快,我想DSP单独自己跑(比如它收到GPMC的数据---FPGA发出来的,自己运算,算完后再通过GPMC送给FPGA),然后ARM核跑linux,如果需要更改DSP里面某些系数的话,再发给DSP(更改的系数个数不多,不频繁),这个该用什么方式呢?怎么实现呢?我理解的是,linux跑在ddr3中,如果DSP的哪些指令如果也跑在ddr3中,速率是很慢的,谢谢

  • AM5728: AM5728的DSP使用问题

    Part Number: AM5728

    您好,请教一个问题

    在AM5728上,因为DSP做算法快,我想DSP单独自己跑(比如它收到GPMC的数据---FPGA发出来的,自己运算,算完后再通过GPMC送给FPGA),然后ARM核跑linux,如果需要更改DSP里面某些系数的话,再发给DSP(更改的系数个数不多,不频繁),这个该用什么方式呢?怎么实现呢?我理解的是,linux跑在ddr3中,如果DSP的哪些指令如果也跑在ddr3中,速率是很慢的,谢谢

  • AM5728: SharedRegion between ARM and DSP

    Part Number: AM5728

    目标是在ARM/DSP之间,不用MessageQ,只用SharedRegion,(说是避免Notify的中断),使得ARM/DSP通信。

    我 在DSP下,write_buff = Memory_alloc(SharedRegion_getHeap(0), EDMA_MAX_TRANS_SIZE, 256, NULL);

    得到write_buff 为0x95162400,作为物理地址,写入特定的值,周期变化,然后调用

    Cache_wb(0x95100000, 0x100000…

  • AM5728: AM5728,如果利用ehtercat接口

    Part Number: AM5728

    您好,

    AM5728,如果利用ehtercat接口,那么ehtercat接口跑在哪个内核?我听说跑ethercat的内核,不跑系统,顶多就是轻量的实时系统.

    另外,如果不跑系统的话,ethercat所在的核,怎么和其他核通讯呢?

    谢谢

  • AM5728: AM5728的配置

    Part Number: AM5728

    Hi,

    My project 用到CMEM,linux下的DTS reserved-memory,都是default的,DDR3 0xa0000000~, OCMC-RAM3 0x40500000~0x40600000;

    共享内存在ARM与DSP1之间put/get, 现在是CMEM用DDR3上的,程序能长时间运行;但是在OCMC-RAM3上,加载到load-firmware时有unload时的错误,load好像正常。

    后面app_host, 就报如下错误, 不知道是不是remoteproc…

  • AM5728: AM5728的DSP性能问题请教

    Part Number: AM5728

    AM5728的DSP性能问题请教

    背景:我听一同事说,在型号为C6713的DSP,为了提供运算速率,所有的代码都运行在L2 ram上,

    现在,AM5728中,有DSP内核,如果需要提高DSP的运算速度,是否也需要让代码运行在L2 ram上,因为需要在AM5728里面跑linux,IPC代码比较大,没办法运行在L2 ram上,那么这两种方案,性能差多少?如果我想获得比较高的运行,有其他改进方式吗?

  • AM5728: MessageQ流转异常

    Part Number: AM5728

    您好,

    我的应用程序如下,有点问题,帮忙分析一下,有什么不对的应用,谢谢!

    ARM MessageQ01 <-> DSP MessageQ01,ARM 新建messageQ,在正常的task里put/get命令,可以正常进行。

    ARM MessageQ02 <-> DSP MessageQ02,ARM 新建messageQ,共享内存,8份,空内存区域,put给DSP,

    DSP里有Timer6, 产生HWI,post SWI,在SWI function里产生数据…

1 2 3 4 5 »