自己设计的板卡晶振换了一个156.25Mhz的,那么请问会影响到我使用pdk中的platform板卡包吗?
因为我发现我的串口代码虽然可以正常进入中断,但是获取到的数据都是0xFF,这是为什么呢?
Arabic | Hebrew | Polish |
Bulgarian | Hindi | Portuguese |
Catalan | Hmong Daw | Romanian |
Chinese S… |
自己设计的板卡晶振换了一个156.25Mhz的,那么请问会影响到我使用pdk中的platform板卡包吗?
因为我发现我的串口代码虽然可以正常进入中断,但是获取到的数据都是0xFF,这是为什么呢?
Arabic | Hebrew | Polish |
Bulgarian | Hindi | Portuguese |
Catalan | Hmong Daw | Romanian |
Chinese S… |
CCS 版本 6.1.0.00104
编译器版本 c6000_7.4.12
编译参数 -mv6740 --abi=eabi -O0 -g --optimize_with_debug=off
异常分析需要栈回溯,调试时 Frame Pointer (FP) 和 SP 的值一致,
文档看到A15是可以用作FP的,寄存器A15 实际没有用作FP。
文档看到相关信息:
The ABI does not designate a dedicated Frame Pointer…
我在使用CCS9编译IPC时,发生了未定义的报错,想请问大家有没有用起来比较顺手的库的版本号
现在我用的是:
CCS:9.30
IPC:3.42.0.02
SYSBIOS:6.33.6.50
XDC:3.23.4.60
其中我也试过了少量的别的版本号,但只有这个版本是可以正常编译及报错的,但现在还是在报IPC中的Heap相关函数未定义。
所以我还是怀疑是我的一些版本号太新了导致的…
TI工程师,你们好:
关于OpenMP进行多核运算时有一个问题我很困惑,我使用一段非常简单的代码进行时间测试,该代码仅包含几个int类型的变量、数组以及一个for循环,当for循环中操作的是int类型的变量,那么时间将随着所使用的核数目增加依次减小,而当for循环中对数组进行读取,那么随着核数目的增加,时间将呈现出先增加后减小的趋势,具体而言,使用两个核所用的时间将大于仅使用一个核所使用的时间,直到增加到4个或者5个核之后,所用的时间才开始小于单个核的时间…
1.首先利用CCS编译出.out文件,然后利用AISGEN产生ais镜像文件,再将其烧录在NAND flash上即可引导启动。请问具体从哪一个地址开始烧录呢?
2.这个烧录的地址能修改吗?
3.我看片上有ROM空间,这个ROM存储的是boot loader,这个是不是用户无法修改的?
在FFT示例程序中,只用FFT计算了幅值。我在其中加入了计算相位的代码: Xiang[i]=atan2(CFFT_Out[2*i+1],CFFT_Out[2*i]); 但是解算出的结果却不对,输入信号是Input[i]=5*sin(2*PI*150*(i/Fs)); 经FFT计算得到的相位结果如图我想知道我应该如何调整?或者有没有相关的FFT计算相位的示例程序
刚得到个DM6437的板子,想学学DSP
(-----------原来用C2000比较熟练)
现在需要它的基础库文件,例如,GPIO寄存器定义、和/或 端口初始化过程。等所有外围模块的支持文件。
以及,(象C2000那样的)外围模块的寄存器分配CMD文件。
在器件主页找了很久,又在论坛里找,都没能找到。
特请大家帮助。
谢谢大家。
CSL_edma3Init(&context);
chAttr.regionNum = CSL_EDMA3_REGION_GLOBAL;
chAttr.chaNum = 0;
hChannel = CSL_edma3ChannelOpen(&chObj,0,&chAttr,&status);
CSL_edma3HwChannelSetupParam(hChannel, 0);
CSL_edma3HwChannelSetupQue…
TMS320C6713B通过BOOT程序烧录flash程序后,短时间内工作正常,重复上电也无异常;但断电放置一天后,IO等硬件工作正常(IO闪烁,串口也正常输出),但算法计算结果错误(重新烧录程序后算法正常输出)。开发平台为CCS V3.3
我用XDS560V2仿真器连接TMS320C6748,报错如下:
C:\Users\1\AppData\Local\.TI\3250390240\
0\1\BrdDat\testBoard.dat
-----[Print the reset-command software log-file]-----------------------------
This utility has selected a 560/2xx-class product…
I am from Shandong Unversity. We want to buy a high performance DSP for communication, and I would like to know how many add and multiply operations per second can your best DSP do at present? Is it possible…
关于6678多核通信ipc的编译出现如下问题:
undefined symbol first referenced in file
--------- ----------------
ti_sdo_ipc_gates_GateHWSem_query__E
您好!
我使用达芬奇的TMS320DM6437的开发板实现了UART串口中断通讯,但是目前有些问题,上位机(串口通讯助手)与下位机(开发板)进行通信时,下位机可以准确接收到上位机发送的数据,但是上位机接收下位机的数据显示乱码,请问一下这是什么原因导致的了?UART采用的频率是27MHz,配置 UART2 参数波特率 9600、数据位 8、 停止位 1、 无校验位,FIFO设置8字节,下面给出了函数配置情况,请问一下是哪里有问题了?
设置GPIO4_4(LED0)的中断来使LED1亮,使用GPIOTriggerPinInt来触发,但是运行完这行触发不了中断,下面是我的代码
你好!
我这边有一块达芬奇的TMS320DM6437的开发板,我想在板卡上实现UART串口中断通讯,于是在官网找到了软件包evmdm6437_v2中有UART串口通信例程uart_loopback,我将程序重新改写之后,上位机接收板卡发送过来的数据显示乱码了,但是上位机发送到板卡的数据是可以被正确接收的,所以我想请问一下这是哪里出了问题了?下面是我改写过后的程序。
上面这些也给除了main中函数的原型,请问一下我这边配置是哪里出了问题了…
使用双通道EDMA优化EMIF读写时间,传输DSP和FPGA数据,在同一个中断服务函数内先后触发,先读后写。观察现象,EMIF写过程正常,读过程异常。去除写过程,单独跑读数据,也读不到数值,现象为全0。地址已经验证过没有问题,直接用EMIF读写都正常。
想问下是不是在使用EDMA的时候EMIF还需要有什么特殊配置呢?
123