This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

FDC2214: 4通道1khz采样

Part Number: FDC2214


我想用FDC2214做一个4通道1khz采样的设计,FDC2214可以实现么?在他手册的最前面就说到一个通道运行可以达到4.08ksps的输出速率,我想知道如果我四个通道同时运行,这个输出速率能到多少?文档中我发现,一个通道的时候,除了刚开始的稳定时间以外,就是周期性的转换时间和放大器的振幅修正时间,假设输出速率是4.08KSPS 那转换时间加上振幅修正时间约为245us,因为我可以认为转换时间小于245us,那四个通道的应用,是否可以认为转换时间也是小于245us的,在40MHZ的参考时钟下,稳定时间加开关延时约5us  是否可以认为一个通道的转换周期是250us?这样可以实现每个通道1KHZ的采样设计?在手册的底15页(中文版)有一个ENOB的概念,我不理解这个ENOB是一个什么参数,这个参数要怎么设置才合理呢?这个参数和FDC2214的分辨率(28位)有没有关系呢?

  • 已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 您好

    我想用FDC2214做一个4通道1khz采样的设计,FDC2214可以实现么?

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/fdc2214.pdf

    根据datasheet说明下,实际应该达不到

    在他手册的最前面就说到一个通道运行可以达到4.08ksps的输出速率,我想知道如果我四个通道同时运行,这个输出速率能到多少?文档中我发现,一个通道的时候,除了刚开始的稳定时间以外,就是周期性的转换时间和放大器的振幅修正时间,假设输出速率是4.08KSPS 那转换时间加上振幅修正时间约为245us,因为我可以认为转换时间小于245us,那四个通道的应用,是否可以认为转换时间也是小于245us的,在40MHZ的参考时钟下,稳定时间加开关延时约5us  是否可以认为一个通道的转换周期是250us?这样可以实现每个通道1KHZ的采样设计?

    您的这个设计假设前提是他们的转换是相互完全独立,但是datasheet中Multi-Channel Mode说明不是这样的,所以达不到您理想中的参数。

    在手册的底15页(中文版)有一个ENOB的概念,我不理解这个ENOB是一个什么参数,这个参数要怎么设置才合理呢?这个参数和FDC2214的分辨率(28位)有没有关系呢?

    ​ENOB (有效位数):​

    • 这是评估ADC在噪声和失真存在下​​实际性能​​的动态指标(相当于理想ADC的位数)