Part Number: PGA970
你好,看到TI在手册当中只给出了PGA970与4 wire LVDT连接config, 如下图1;
我请教,问题如下:
1)如果我计划使用两个4 wire LVDT,做X/Y两轴, 通过如图二的串联方式,只使用一颗PGA970采样可以吗?
2)我如果使用三颗4 wire LVDT,做X/Y/Z三轴, 也把三个LVDT primary coil串在一起, 三颗LVDT的Secondary coil分别接两颗PGA970 (2+1 配置)可以吗?
因为看到TI友商的LVDT解调方案,都需要把primary drive 激励信号引入multiplier做比较,再采样信号;而PGA970直接采样LVDT输出信号,如果三颗LVDT串联使用时(上述问题2),
就没有某颗PGA970的输出激励信号返回PGA970,只使用了PGA970的ADC功能 ?这样配置可以吗?
进一步,可以第三个串联的LVDT只使用了PGA970的ADC功能 ,我使用一颗通用的ADC也可以代替这颗PGA970 ,即方案当中只使用一颗PGA970提供激励信号,采两路LVDT输出,第三路使用通用ADC ?
因为PGA970的datasheet太简单了, 请给建议,感谢~

图1 图2