Part Number: AWR2243
我AWR 2243boost雷达板的数据输出端接到ZYNQ上,采用MIPI CSI-2协议,使用mmwave studio配置雷达,用移植了DCA1000配置功能的FTDI转接板来触发AWR2243,mmwave studio可以正常输出Frame start和Frame end信号,在接收端我使用ila观测D-PHY层的信号,pll_lock_out 始终为0,无法锁定来自AWR2243雷达的输入信号 ,下图ila的结果是在按下复位后产生,按下 mmwave studio的trigger没有反应,应该如何排查问题?line rate为M150bps,ADC 14bit,vivado为RAW 14,带VFB桥接, mipi_link_test.txt