AWR2243: AWR 2243 MIPI CSI-2

Part Number: AWR2243


我AWR 2243boost雷达板的数据输出端接到ZYNQ上,采用MIPI CSI-2协议,使用mmwave studio配置雷达,用移植了DCA1000配置功能的FTDI转接板来触发AWR2243,mmwave studio可以正常输出Frame start和Frame end信号,在接收端我使用ila观测D-PHY层的信号,pll_lock_out 始终为0,无法锁定来自AWR2243雷达的输入信号 ,下图ila的结果是在按下复位后产生,按下 mmwave studio的trigger没有反应,应该如何排查问题?line rate为M150bps,ADC 14bit,vivado为RAW 14,带VFB桥接, mipi_link_test.txt 

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,我们正在确认您的问题,感谢您的耐心等待。

  • To confirm, are you able to observe data from the data lanes with scope? 

  • 你好,不,没有data wave,现在使用4lane+1lane clk,pll_lock_out=1,没有数据链路的波形信号,pll_lock_out=1应该是说明clk链路建立成功的吧?为什么data lane没有数据呢?是否是因为没有识别到LP-HS序列或者HS的SoT?并且由于硬件原因,数据与时钟的接收链路并没有采用标准高速协议的连接方式

  • mmwave studio可以正常输出Frame start和Frame end信号,在接收端我使用ila观测D-PHY层的信号
    没有数据链路的波形信号

    你的意思是FS/FE信号在示波器上被观测到了,但中间的数据波形却看不到?

    数据与时钟的接收链路并没有采用标准高速协议的连接方式

    您是指AWR2243没有通过标准CSI2接口连接到主机处理器吗?能否请您帮助我们理解数据路径的连接方式?
    在配置AWR2243BOOST时,mmWave Studio是否返回任何错误?能否分享日志输出?