IWR1843BOOST: 我该如何通过串口获取IWR1843的时间戳?

Part Number: IWR1843BOOST
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843

您好,我需要把IWR1843Boost的串口数据内的时间信息提取以进行后续处理。查阅了串口数据格式发现数据中包含timeCpuCyles数据,这似乎和CPU频率有关(如图所示)。但我没有找到合适的计算方法以把这个时间转换成UTC时间。
请问我该如何换算这个数据 ?CPU频率是否是一个可以通过配置文件自定义的数值?image.pngimage.png

  • 您好,收到了您的案例,调查需要些时间,感您的耐心等待。

  • “timeCpuCyles”提供有关处理时间的信息,而不是时间戳。
    IWR1843传感器没有绝对时间的概念,因此无法提供时间戳。

  • 感谢您的回复,事实上我这些天进行了一些实验。
    在下图的配置下“timeCpuCyles”在1s内将增加200000000,并且它应该是使用了一个32位的2进制数字存储,因此偶尔会出现溢出问题。我目前的策略是在采集开始时获取此刻的UTC时间,并将每帧的“timeCpuCyles”换算后加上采集开始时间以获取此时的时间,这似乎是一个行之有效的方法。
    我想知道的是,这个200000000是否与我的配置有关?还是他事实上与板卡的硬件有关,因此无论何时都是200000000?