Part Number: IWR1443
我使用IWR1443进行低功耗液位检测,参考了high_accuracy_14xx_mss示例
系统首次测量执行逻辑:
上电->全部校准->保存校准参数到FLASH->断电
后续测量执行逻辑:
上电->从FLASH中恢复全部校准数据->测量->断电
但是在使用中发现当环境温度降低时,温度跨越某个范围时会出现回波频谱异常升高的问题,执行部分校准后仍然无法消除该问题,必须执行
查阅论坛发现有人遇到过相同的问题,异常波形完全一致,但是我没找到解决方法。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: IWR1443
我使用IWR1443进行低功耗液位检测,参考了high_accuracy_14xx_mss示例
系统首次测量执行逻辑:
上电->全部校准->保存校准参数到FLASH->断电
后续测量执行逻辑:
上电->从FLASH中恢复全部校准数据->测量->断电
但是在使用中发现当环境温度降低时,温度跨越某个范围时会出现回波频谱异常升高的问题,执行部分校准后仍然无法消除该问题,必须执行
查阅论坛发现有人遇到过相同的问题,异常波形完全一致,但是我没找到解决方法。
Hi
RF init 校准并不会对温度漂变进行补偿,
如需对运行过程中的温度进行补偿,需要进行run-time calibration。
详见 Self-Calibration of mmWave Radar Devices (Rev. C)
Thanks
Ken