您好:
目前在用TDC1000做流体识别,探头是1MHz,原理图如下。




程序如下:



您好:
从第一张示波器图可以看出,探头引脚波形较完整,但是经过TDC1000内部的LNA和PGA之后,波形像是被削减了(目前程序LNA和PGA 旁路掉),LNA和PGAout引脚前一段幅值减小,后段拖尾还算正常。
1、帮忙分下下这个pga_OUT 波形异常的原因
2、帮忙看下几个寄存器配置是否正常
感谢!
您好
ToF1中的寄存器值看起来正确,可以禁用LNA和PGA。您是否使用逻辑分析仪或示波器确保写入了正确的值?
当这些功能被禁用时,信号不应衰减。我需要进一步研究这个问题,以了解这个问题。