我现在将TMAG5173EVM Demo板内部的A1芯片更换为B1,但是GUI程序不能将数据显示出来。但是能读出数据,是不是GUI程序有通信协议的要求?能有什么解决的方法?
您好
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待
你好已收到你的回复。请尽快,谢谢。
客户能否使用最新版本的固件(下载地址:www.ti.com/.../2.2.0)对TI-SCB进行更新
此外,最新版本的图形用户界面(GUI)可在此处获取,该版本适用于TMAG5173的B1版本:dev.ti.com/.../
你好我这边按你的步骤试了,还是一样的效果,并且使用B1的芯片GUI界面识别到的是A1。下图是我烧录的固件,以及GUI界面。询问一下你们这边使用这个DEMO板子更换成B1的芯片能正常测试吗?而且我没有配置相关寄存器,直接采集数据,数据如图,数据一直为1.2549mT。而且配置了相关寄存器,数据能读出,数据图形是这样的。