AWR2944: 毫米波雷达运行一段时间后挂掉问题排查

Part Number: AWR2944


您好,我使用了2944sdk硬件和代码,修改了你们的dss部分的代码,在DDMA解码函数模块里增加了一些计算,但是发现运行几天后,板子会不定时挂掉,目前怀疑可能是DSS模块的问题。

1.DSS的DSP部分增加计算量,是否可能导致一些问题,你们有遇到类似的情况和经验吗?

2.我在文档上看到支持共享内存进行调试,想通过修改TI sysyemcfg,DSS模块利用Debug_P写,MSS读取,通过串口打印标志信息,这是可行的么?我们按照文档的实例进行操作,板子没有启动,想知道可能是什么问题?实例给的linker文件修改的地址是可以运行的吗?

3.如果共享内存调试不行,是否还有其它建议的调试方法?

  • 已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • DSS的DSP部分增加计算量,是否可能导致一些问题

    这很可能是当前的情况。

    能否请您提供更多信息?

    1 您具体在哪个位置(文件夹/文件)进行了修改?同时请告知您使用的SDK版本?
    2. 您期望通过在DSS中进行这些修改实现什么效果?
    3. 您观察到的是何种崩溃现象?若能提供更多细节或日志将更有助于排查。

    我们按照文档的实例进行操作

    你能具体说明你指的是哪个例子吗?