AWR2243BOOST: AWR2243 Cascade + mmwavelink_example.exe raw ADC capture shows vertical stripes in Range-Frame map

Part Number: AWR2243BOOST
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

您好,
我目前使用 AWR2243 ES1.1 Cascade board + TDA2XX board,通过 DFP 中的mmwaveconfig.txt文件配置MIMO参数和 mmwavelink_example.exe 进行启动采集数据。通过读取readme文件是不是说明只能修改 mmwaveconfig.txt 中的天线、chirp、frame 等配置参数,暂时不能修改或重新编译应用程序源码。

一、应用程序说明中的流程为:
1. Master 设置为 SOP4 mode;
2. 通过 SPI 下载 meta image;
3. Slave devices 设置为 SOP4 mode;
4. 通过 SPI 为所有 slave 下载 meta image;
5. API parameters 从 mmwaveconfig.txt 读取;
6. Framing 期间数据保存到 TDA2XX SSD 的 /mnt/ssd/MMWL_Capture 文件夹;
7. 采集完成后通过 WinSCP 取回数据。

二、我的运行日志中 firmware download 和 RF power up 看起来是成功的,关键日志如下:
Meta Image download complete ret = 0
Firmware update successful
RF Version [2.2.0.13]
MSS version [2.2.1.7]
mmWaveLink version [2.2.3.2]
RF Patch Version [2.2.4.0]
MSS Patch version [2.2.2.0]
Radar/RF subsystem Power up successful
Frame Start Async event
Frame End Async event
execution Successful

三、TDA 侧也有类似日志:
Connection to TDA successful
Setting width = 2048 and height = 64 successful
Notifying TDA about start frame successful

四、我的采集参数大致为:

中心频率77GHz,调频率是94MHz/s,使得带宽是3GHz,距离分辨率是5cm,以及只采用第一个TX0,只采用1个chirp,每帧64个循环,采集1200帧。
numAdcSamples = 256
numLoops / chirps per frame = 64
RX channels = 4
complex ADC data
TDA width = 2048
TDA height = 64 

五、我用 MATLAB 读取 master_0000_data.bin,按 int16 读取,并按 I/Q 交替解析:
adcComplex = adcRaw(1:2:end) + 1j * adcRaw(2:2:end);
cube = reshape(adcComplex, Num_Rx, Num_Samples, Num_Chirp, Num_Frame);
cube = permute(cube, [2 3 1 4]); 

也就是得到 sample × chirp × rx × frame 的数据。

六、目前的问题是:现在的运行场景在距离雷达前0.9m的位置是一面墙,在距离墙0.1m左右也就是距离雷达0.8m左右的位置放置了一个铝板,然后通过横向移动来扫描这个铝板 ,现在扫描后的仿真结果出现需要竖线条纹,结果如下图所示。想要得到的结果是在rangbin的20那里会有一条直线并且中间的比较亮,因为中间部分放置的是铝板,现在的这个结果看起来太整齐了,并且也没有检测到铝板,铝板会比其他的更亮。几种数据排列顺序原因都过了,这个是几个中效果最好的。

image.png


我猜测的一个问题是还在源码中看到了类似如下调用:
tsEnableArgs.tsEnable = 1U;
retVal = CALL_API(RF_TEST_SOURCE_ENABLE, deviceMap, &tsEnableArgs, 0);

但我目前使用的是已经集成好的 mmwavelink_example.exe,不能修改源码,只能修改 mmwaveconfig.txt。 

想请教以下问题:

1. 根据上述日志,是否可以认为 AWR2243 的 meta image download / firmware update / RF power up 基本成功?
2. 如果日志中 Meta Image download complete ret = 0、Firmware update successful、Radar/RF subsystem Power up successful、Frame Start/End Async event 都正常,是否可以基本排除 firmware download 失败的问题?
3. mmwavelink_example.exe 是否默认会调用 RF_TEST_SOURCE_ENABLE?
4. 如果 RF_TEST_SOURCE_ENABLE 中 tsEnable = 1,采集到的 ADC raw data 是否会包含内部 test source/模拟目标?
5. 如果应用程序是预编译 exe,无法修改源码,只能修改 mmwaveconfig.txt,是否有办法通过配置文件关闭 test source?
6. 如果 test source 打开,是否可能导致 Range-Frame 图出现规则竖向条纹,或者导致结果不像真实环境回波?
7. 对于 AWR2243 + TDA2XX + mmwavelink_example.exe,是否有官方推荐的 ADC bin 文件解析顺序?我的 I/Q、RX、sample、chirp、frame reshape 顺序是否正确?
8. 如果 Range-Frame 图出现整帧竖向条纹,是否可能是 frame boundary、TDA capture start/stop、test source、或 ADC 数据解析顺序导致?TI 是否有推荐的排查步骤?

9.只采用TX0的话是不是将mmwaveconfig.txt文本种的参数TXenable设置为1就是只采用TX0?

  • 感谢您对TI产品的关注。
    我们正在核实您的问题,请等待我们的答复。

  • Hi 

    可以认为AWR2243的固件下载以及射频启动成功

    Test source会在每帧生成固定的目标,因此每帧的range处理后的目标应该一致,符合你的图像,请确认你图像中的目标距离,符合posY中设定的距离

    ADC格式请参考https://www.ti.com/lit/pdf/swra581?keyMatch=raw%20data&tisearch=universal_search ,我不认为TDA2会对数据进行重新排布。

    请将example 文件夹内含的VS工程导入Visual Studio后重新编译

    修改天线仅需修改chirp 使用的profile的TX使能即可

    Thanks

    Ken

  • 你好,我根据官方的文件运行.sln生成。exe应用程序在TDA连接中报错,...

  • 您好,根据您说的方法,现在遇到了以下几个问题:
    1、根据您说的重新生成编译生成exe文件,通过官方的文件并且已经连接和上电了2243BOOST的级联板子,现在报错TDA连接失败,请问这个问题怎么解决?
    2、您之前说可能是启动了test source,我看了代码中确实定义了这个参数,但是在运行程序的时候好像没有调用这个参数。
    3、请问txt文本中的发射天线的配置是怎么定义的?TXenable等于1是指启动第一个天线的意思吗?假设启动其他的天线应该怎么定义。
    4、在每次生成数据的文件名都是在MMWL_Captuere中,每次采集数据后将文件删除,有时候重新生成数据文件的时候,发现数据的文件大小是叠加的,请问这个问题是正常的吗?是不是应该每次生成数据的时候换一个文件名?

  • 您好,根据您说的方法,现在遇到了以下几个问题:
    1、根据您说的重新生成编译生成exe文件,通过官方的文件并且已经连接和上电了2243BOOST的级联板子,现在报错TDA连接失败,请问这个问题怎么解决?
    2、您之前说可能是启动了test source,我看了代码中确实定义了这个参数,但是在运行程序的时候好像没有调用这个参数。
    3、请问txt文本中的发射天线的配置是怎么定义的?TXenable等于1是指启动第一个天线的意思吗?假设启动其他的天线应该怎么定义。
    4、在每次生成数据的文件名都是在MMWL_Captuere中,每次采集数据后将文件删除,有时候重新生成数据文件的时候,发现数据的文件大小是叠加的,请问这个问题是正常的吗?是不是应该每次生成数据的时候换一个文件名?