This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我想问一下在查看文档《People Tracking and Counting Reference Design Using mmWave Radar Sensor》时,发现在文档的3.2.1小节,在用于人体数量检测设置时有这样一段话:
3.2.1 Test Setup
To determine the real performance of the People Counting and Tracking software, test scenarios and test areas have to be created so that the absolute location of people in the room can be compared to the reported location of people in the room. Here, reported location refers to the location reported by the mmWave device. This can be accomplished by carefully marking the test area, then recording each test. This is done as follows:
看这段话的意思是为了确定人的个数,必须创建测试方案和测试区域,并且还需要标记测试区域。 这个的意思是对于每一个陌生的环境都需要进行测试区域的创建和标记吗?那这样不能很好的适用于陌生的环境,还是我我的理解有偏差,应该怎么理解 3.2.1 这一小节的这段话。
另外,购买评估板是只要一个评估板就行吗?还是说需要同时买一块 DCA1000?
谢谢。
你好,
文档的3.2 Testing and Results章节介绍的是TI的测试环境和结果,也就是Table 11. Test Results里提到的相关准确率数据是基于这个测试环境获得的。
用户运行people counting demo,不需要搭建这个测试环境。如果只运行demo,不调试和采集中频原始数据,只需要评估板就可以了。
你好,官方测试的环境是有一个摄像机和一个毫米波雷达两个模块吗?是对比毫米波雷达测试结果和摄像机的测试结果进行对比的吗?在一个陌生的环境中使用时,运行官方的 people counting demo 不用做一些标记的工作是吧?另外毫米波雷达检测人体存在的覆盖范围怎么样,能够监测的距离有多远?谢谢。
官方测试的环境是有一个摄像机和一个毫米波雷达两个模块吗?是对比毫米波雷达测试结果和摄像机的测试结果进行对比的吗?
是的。
在一个陌生的环境中使用时,运行官方的 people counting demo 不用做一些标记的工作是吧?
不需要。
另外毫米波雷达检测人体存在的覆盖范围怎么样,能够监测的距离有多远?
和参数配置/模式使用都有关系。在industrial toolbox里有多个人数统计的demo,有一个long distance people detection可以检测人最远100m。
你好,我还想了解一下官方测试中做标记的目的是什么?它在测试中有什么优势?是为了检测毫米波雷达测试人体位置的精准度吗?
你好,
就是为了得到Table 11. Test Results里面的数据指标,请仔细阅读3.2 Testing and Results相关章节。