您好,我使用mmwcas-dsp-evm对自制的级联射频板进行数据采集,在master芯片单芯片的时候,有信号;在级联的时候,只有三个config中有信号,其他信号很弱,原因是什么?该怎么解决?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我使用mmwcas-dsp-evm对自制的级联射频板进行数据采集,在master芯片单芯片的时候,有信号;在级联的时候,只有三个config中有信号,其他信号很弱,原因是什么?该怎么解决?
你好,
可以先尝试使用test source,确认一下CSI接口这块是否没有问题。
在master芯片单芯片的时候
配置master芯片为single mode么?
在级联的时候,只有三个config中有信号,其他信号很弱,
请问具体是哪chirpconfig?在MIMO配置的LUA,每个chripcfg都只使能一个TX。
是配置的single mode。
三个 TX有信号的都是master芯片的。其他三个从芯片都没明显信号。
三个 TX有信号的都是master芯片的。其他三个从芯片都没明显信号。
建议检查一下slave芯片上的40Mhz时钟和20G LO信号。
这种现象是不是使用校正lua,进行暗室校正也不会改善?感谢您的回复。
你好,
我认为是的。校准只是微调,现在是slave芯片上没有明显反射信号。我比较怀疑是PCB的问题,你们可以测试确认。
更多信息请参考:
https://e2echina.ti.com/support/archived-forums/f/other-analog-forum/201793/awr1243