This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,我在用AWR2243型号器件进行数据采集时,遇到了以下问题:
选择"Cascade"模式后,点击下图中的 "Set Up TDAxx Capture Card"选项,
会弹出下图所示的TDAxxCaptureCard选项框,点击"Correct and Configure"选项后,正常情况下会变成"Disconnect",表示成功连接。
在之前的使用过程中,的确可以正常连接。但是现在点击"Correct and Configure"选项之后,下会变成"Disconnect",且会出现下图所示的错误,换了不同的网线后仍然会出现该错误。
请问一下这个错误有什么对应的解决方法吗?该软件是在win10系统上运行的,与win10系统的更新还会有关系吗?望回复,谢谢。
你好,我们按照mmwave_studio_cascade_user_guide.pdf里面的内容检查了配置,以太网端口连接的LED灯状态如下图所示
其中,Enet 2.5V PG灯常量,Enet Act 2灯闪烁,FPGA4 CDONE灯不亮。
第b、c、d、e步都检查过了。第b步的结果如下图所示
电脑和软件启动时,也没有其他的错误出现;运行指令'ps | grep 'apps.out''后,结果中出现了 ./apps.out;重新上电后仍然会出现 'not able to connect with the TDA board' 字样。
请问一下可以用什么方法来解决该问题?望回复,谢谢。