你好,我在用AWR2243型号器件进行数据采集时,遇到了以下问题:
选择"Cascade"模式后,点击下图中的 "Set Up TDAxx Capture Card"选项,

会弹出下图所示的TDAxxCaptureCard选项框,点击"Correct and Configure"选项后,正常情况下会变成"Disconnect",表示成功连接。

在之前的使用过程中,的确可以正常连接。但是现在点击"Correct and Configure"选项之后,下会变成"Disconnect",且会出现下图所示的错误,换了不同的网线后仍然会出现该错误。

请问一下这个错误有什么对应的解决方法吗?该软件是在win10系统上运行的,与win10系统的更新还会有关系吗?望回复,谢谢。