This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

IWR1642: 关于IWR1642人员轨迹检测

Part Number: IWR1642
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843,

mmwave_industrial_toolbox_2_4_0测量环境,在测量人员轨迹56m时,在远离雷达方向走,直到目标消失,可以检测到56m,并且有轨迹。而当目标返回时,雷达直到目标走进距离雷达20m时,才可以识别到目标,显示目标轨迹。发现问题:在任何情况下,一旦目标丢失,就只能在目标靠近雷达板20m时才能识别到,这个什么原因呢?有什么办法可以改进的吗?麻烦工程师可以解答一下,非常感谢!

  • 请问运行的是哪个lab?

  • 为了能够检测更远的人员轨迹,使用的是lab0013_traffic_monitoring_16xx。

  • traffic monitoring的参数配置是针对汽车的,请使用People Counting Demo。

  • 你好,我们是为了能够测更远的人员距离,使用了traffic monitoring示例。People Counting Demo配置参数只能在lab0011-pplcount示例中使用,不能实现较远距离测量。请问在traffic monitoring示例中,是什么原因导致在目标丢失以后,只能在目标靠近雷达20m时候才能识别呢,有什么改进建议呢?麻烦工程师给予解答,非常感谢!

  • 可以参考 GTRACK tuning guide文档尝试调整参数,请参考下面的帖子。
    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/860084/iwr1642boost-how-to-detect-smaller-objects-using-the-traffic-monitoring-demo

  • 你好,我们目前的问题是在目标远离雷达板的时候,在56m远可以有轨迹。但是在目标丢失以后,只能在目标靠近雷达板20m时候才能形成轨迹,为什么目标从56m走向雷达的时候不能形成轨迹呢,上面提供的网址里面没有说明这个问题呢?

  • traffic monitoring是针对汽车的,要检测小的物体,需要修改参数,请尝试按照上面链接里的提示修改。另外,看到您发过同样的帖子,工程师已经回复过了。
    https://e2echina.ti.com/support/archived-forums/f/other-analog-forum/202323/iwr1642/635831

  • 谢谢您的解答,但是我现在还不能知道如何修改参数进行优化。请问我如何修改形成轨迹所要求的点云数呢,在配置文件中我尝试修改了points threshold,并没有改进效果。

  • 你好,

    请问你使用了traffic monitoring的代码,参数使用的是\chirps\images\People+Tracking+and+Counting+Application\50m_longRangeTM.cfg么?

    板子是否使用mmw demo里提供的校准方法校准?然后把校准参数放到使用的cfg文件里?

  • 是的,是使用的50m_longRangeTM.cfg,但是没有校准,请问如何校准呢?

  • 你好,

    请到对应sdk的mmw demo目录下的doc目录下找到相关信息。

    packages/ti/demo/xwr16xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html 搜索

    Range Bias and Rx Channel Gain/Offset Measurement and Compensation

    还有就是更新tracker,新的tracker都是基于IWR6843/SDK 3.5了。

    不过从远离到靠近sensor这个方向由于开始的点云数量较少,生成tracker是会慢些。

  • 你好,我现在只能使用IWR1642雷达板,IWR1642如何更新tracker呢?还有我没有理解这个tracker,是SDK里面的更新库吗?另外,我如何修改arm里面的聚类跟踪程序呢,比如这个函数gtrack_step(gMmwMssMCB.gtrackHandle, points, variances, mNum, targetDescr, &tNum, targetIndex->index, benchmarks);,但是在arm里面是不能跳转到函数方法里面的。我希望能够修改程序,并能够成功打断点,看到我修改的效果。非常感谢工程师给我解答!

  • 你好,

    mmwave sdk3.5提供了tracker的源码,需要你参考自行一致。

    如果要调试tracker,建议编译tracker库为debug模式,去掉优化选项,打开debug信息。

  • 如果要调试tracker,建议编译tracker库为debug模式,去掉优化选项,打开debug信息”,我不能理解,能否给出图片标注讲解?非常感谢!

  •  你好,我如何调试图片里面gtrack一系列代码呢?

  • 你好,

    重新编译tracker要到目录mmwave_industrial_toolbox_4_1_0\labs\traffic_monitoring\16xx_traffic_monitoring\src\mss\gtrack下,请看看相关makefile,关联了mmwave_sdk.mak,在mmwave_sdk.mak里请修改编译选项,尝试去掉R4F_CFLAGS里的优化-O3。可以把tracker源码放到mmwave sdk目录下编译,和驱动编译类似。

  • 你好,你的意思是我在修改了mmwave_sdk.mak后,要把mmwave_industrial_toolbox_4_1_0\labs\traffic_monitoring\16xx_traffic_monitoring\src\mss\gtrack里面的代码拖到CCS工程里面吗?还是把SDK里面的gtrack里面的代码拖入CCS工程里面呢?如果不拖动,直接修改mmwave_sdk.mak,是不能调试的。希望工程是能够帮忙解答!非常感谢!

x 出现错误。请重试或与管理员联系。