This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

IWR1642BOOST:

Part Number: IWR1642BOOST
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, AWR1642,

我在使用IWR1642的ROS RVIZ时想要生成点云,但是运行roslaunch ti_mmwave_rospkg 1642_short_range.launch后报错:

PointCloudEn' is not recognized as a CLI command

想问下错误发生的原因是什么,以及如何修复

  • 你好,

    请问你使用的ROS driver是哪个版本industrial toolbox里的?这个launch文件你有修改过么?你使用的AWR1642是量产芯片么? 你使用的是IWR1642BOOST还是自己做的板子?

    ROS driver需要IWR1642板子上烧写mmw demo,这个demo利用串口获取配置命令,提示错误是锁PointCloudEn不是mmw demo的串口命令。mmw demo默认配置就是输出点云的,没有使能点云这个命令。

  • 用的是Ti的IWR1642boost。这个问题是出在烧写的mmw demo吗,需要刷默认的mmw demo文件这样?

  • Bao,

    从log看,mmw demo已经运行起来了。但是mmw demo需要和ros driver,硬件(芯片版本)匹配,才能让整个软件正常运行。请回答下面的问题:

    请问你使用的ROS driver是哪个版本industrial toolbox里的?这个launch文件你有修改过么?

    IWR1642BOOST上的IWR1642芯片是哪个版本的?

  • 是2-4-0的industrial toolbox,没有修改过launch文件。

    芯片版本不晓得怎么去识别,我是前些天才购买的,应该是最新的版本吧

  • Bao,

    industrial toolbox 2.4的ROS driver release note里要求使用TI mmWave SDK v2.0.0.4 (IWR1642 ES2.0)。请烧写相关版本的sdk里的mmw demo到板子上,再尝试。