我看到上边这个例程是通过spi下载固件到射频板的外部flash,但是这是使用ftdi驱动的,无法直接用在级联板上
所以我想问一下,在cascade evm上有没有办法通过上位机下载固件到cascade evm的外部flash?

上边这个lua脚本,我看文件名称的意思是flash烧写,但是这个脚本是烧写四颗芯片还是一颗芯片,是烧写到芯片ram还是烧写到外部flash?
期待您的解答
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,我还有个问题想问一下,Cascade_Configuration_Basic.lua这个脚本里也会进行固件下载,使用的是ar1.DownloadBssFwOvSPI_mult这个函数,但是我看Cascade_Flashing_example.lua这个脚本里使用的是ar1.DownloadBSSFw_mult这个函数,想问一下这两个函数有什么区别吗?
是否ar1.DownloadBssFwOvSPI_mult函数是下载固件到awr2243内部ram,ar1.DownloadBSSFw_mult是下载固件到外部flash
不知道我这样理解对不对?
下载的是C:\\ti\\mmwave_dfp_02_02_02_01\\firmware\\xwr22xx_metaImage.bin的meta Image bin文件。就像用mmave studio的话,只需要下载BSS firmware。
级联板上的qspi flash在使用mmwave studio时候是没有使用的。mmwave studio里面下载bss/mss firmware是下载到芯片内部,不是外部的qspi flash。对于级联系统,qspi flash不是必须的。通常firmware都是host通过 spi下载到芯片内部的。