This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR2243: mmwave studio 是否可以通过spi将固件烧写到mmwave cascade radar evm的sflash 中

Part Number: AWR2243

我看到上边这个例程是通过spi下载固件到射频板的外部flash,但是这是使用ftdi驱动的,无法直接用在级联板上

所以我想问一下,在cascade evm上有没有办法通过上位机下载固件到cascade evm的外部flash?

上边这个lua脚本,我看文件名称的意思是flash烧写,但是这个脚本是烧写四颗芯片还是一颗芯片,是烧写到芯片ram还是烧写到外部flash?

期待您的解答

  • 可以用Cascade_Flashing_example.lua脚本来烧写片外QSPI,默认是烧写到四片,您可以打开看一下脚本源码。

  • 我们一般所说的固件是MSS固件还是BSS固件呢,在AWR2243的使用过程中共有几种固件呢?

    我看在这个lua脚本中使用的是BSS固件下载函数,是代表我们向BSS下载固件吗?

    dfp包中的cascade例程是向BSS还是MMS中下载固件呢?

  • 你好,我还有个问题想问一下,Cascade_Configuration_Basic.lua这个脚本里也会进行固件下载,使用的是ar1.DownloadBssFwOvSPI_mult这个函数,但是我看Cascade_Flashing_example.lua这个脚本里使用的是ar1.DownloadBSSFw_mult这个函数,想问一下这两个函数有什么区别吗?

    是否ar1.DownloadBssFwOvSPI_mult函数是下载固件到awr2243内部ram,ar1.DownloadBSSFw_mult是下载固件到外部flash

    不知道我这样理解对不对?

  • 下载的是C:\\ti\\mmwave_dfp_02_02_02_01\\firmware\\xwr22xx_metaImage.bin的meta Image bin文件。就像用mmave studio的话,只需要下载BSS firmware。

    级联板上的qspi flash在使用mmwave studio时候是没有使用的。mmwave studio里面下载bss/mss firmware是下载到芯片内部,不是外部的qspi flash。对于级联系统,qspi flash不是必须的。通常firmware都是host通过 spi下载到芯片内部的。

  • ar1.DownloadBSSFw_mult这个函数是下载固件到芯片内部还是外部flash?

    ar1.DownloadBssFwOvSPI_mult这个函数是下载固件到芯片内部还是外部flash?

    这些函数的具体作用在哪里可以查到呢,我在mmwave studio上help命令查找出来的函数用法比较简短,没有说明函数的作用是下载固件到什么地方

  • 请参考下面帖子的回复。
    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1018953/mmwcas-rf-evm-ar1-downloadbssfw_mult-vs-ar1-downloadbssfwovspi_mult/3765642#3765642