Part Number: DCA1000EVM
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843BOOST, IWR1843
当我使用DCA1000EVM和IWR1843BOOST(两个板子购买时间不到2个月,而且使用次数不到5次)进行数据时,在前一次正常工作的情况下(中间未断电,间隔几分钟),我仅在mm studio上再次采集数据,此时DCA1000EVM不工作了。我进行了如下尝试:
1. 经过检查,发现当按照正常采集步骤操作时,DCA1000EVM的 FPGA_ERR 红灯亮起。同时mm studio出现如下图提示,并且DCA1000EVM伴有异常发热。

2. 当我不建立以太网连接(在mmstudio 界面左侧的,以太网的IP网关等界面)时,我再次收发数据,FPGA_ERR红灯不亮。
3. 我更换了另一块DCA1000EVM,配合原来的IWR1843,就可以再次正常工作。
最后,我想请您根据我的使用情况出具一份鉴定报告,以便于我可以进行售后处理。感谢。