Other Parts Discussed in Thread: FDC2214, FDC1004
Hi,TI的支持团队,
你好!
我们有个方案需要测两片金属片之间的电容值,购买了FDC2114的评估板作为测试使用。
是50*50mm的金属片,互相平衡,各一条线连接到FDC2114通道的A/B脚,测量金属片之间的电容值(金属片间正对面积的变化,引起电容变化)。不知道这样的原理及接线方式是否可行?
查看FDC2114 EVM的评估板原理图及PCB图,



均为只连了通道的A输入端,通道B端是没有接到电容上的。
用评估板测试,功能是测试到手指到评估板触摸时电容的变化值。
如果用一片不接地的金属片在评估板上面移动,通过GUI界面看的电容数值几乎不变化,未确认是上述原理或者接线有关,或者是FDC2114本身分辨率低所导致的。
请帮忙确认FDC2114 或FDC2214 FDC1004 通道两端分别接一片金属片,测量金属片间电容值,这种方式是否可行?
谢谢!