This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TIDEP-01012: 我需要实时接受并显示雷达信息

Part Number: TIDEP-01012


硬件条件准备完毕

MMWCAS-DSP-EVM以及MMWCAS-RF-EVM。

可以使用mmWave studio 2g 正常连接使用毫米波雷达。但是接受到的数据被实现存储到SSD卡中,再拷贝回来,这种方式失去了雷达是实时性,我想让雷达通过网口或者串口实时的发送正在扫描到的数据,并且在PC上显示出来。请问这一项功能是否有对应或者类似的Demo或相关说明。