硬件条件准备完毕
MMWCAS-DSP-EVM以及MMWCAS-RF-EVM。
可以使用mmWave studio 2g 正常连接使用毫米波雷达。但是接受到的数据被实现存储到SSD卡中,再拷贝回来,这种方式失去了雷达是实时性,我想让雷达通过网口或者串口实时的发送正在扫描到的数据,并且在PC上显示出来。请问这一项功能是否有对应或者类似的Demo或相关说明。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
硬件条件准备完毕
可以使用mmWave studio 2g 正常连接使用毫米波雷达。但是接受到的数据被实现存储到SSD卡中,再拷贝回来,这种方式失去了雷达是实时性,我想让雷达通过网口或者串口实时的发送正在扫描到的数据,并且在PC上显示出来。请问这一项功能是否有对应或者类似的Demo或相关说明。
你好,
MMWCAS-DSP-EVM上的网口是千兆网,无法满足4片级联的原始ADC数据的实时输出。所以采用了先存储到硬盘,然后再通过网络传送到PC的方法。