This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR1642BOOST: 求助!@!!!AWR1642BOOST SSR例程在ccs debug模式下程序运行异常,AD没有采集到数据?

Part Number: AWR1642BOOST


已经正确安装了mmwave_sdk_03_05_00_04,mmwave_automotive_toolbox_3_4_0;

在 功能模式下烧如C:\ti\mmwave_automotive_toolbox_3_4_0\labs\lab0002_short_range_radar\prebuilt_binaries目录下文件可以正常运行,连接C:\ti\mmwave_automotive_toolbox_3_4_0\labs\lab0002_short_range_radar\gui可以看到程序运行结果。

问题1:

在CCS debug模式下下载C:\ti\srrdemo_16xx_dss的重新编译后的文件,在DSS和MSS程序都运行后,ADBUF的数据没有更新一直显示零,可能是什么问题啊?

问题2:

在CCS debug模式下下载C:\ti\srrdemo_16xx_dss的重新编译后的文件,在DSS和MSS程序都运行后,此时用C:\ti\mmwave_automotive_toolbox_3_4_0\labs\lab0002_short_range_radar\gui\srr_visualization.exe无法连接程序?为什么啊?

  • 请问有参考过user guide吗?问题2中无法连接是否有报错?

    mmwave_automotive_toolbox_3_3_0\labs\lab0002_short_range_radar\docs\AutoSrr_usersguide

  • 参考过user guide 了。每一步都是按lab0002_short_range_radar中的步骤进行。

    问题2中GUI的命令窗口提示串口连接打开失败,CCS 控制台的输出如上图所示,一直显示“”CLI is operational“”。

    控制台显示一直显示“”CLI is operational“”,是等待输入命令吗?

    程序单步执行好像也有点问题,SRR_DSS_mmWaveTask函数一直进入不到MmwDemo_processChirp(dataPathObj, gSrrDSSMCB.subframeIndx);函数处。

    这是为什么呀?

  • 在CCS debug模式下下载C:\ti\srrdemo_16xx_dss的重新编译后的文件,在DSS和MSS程序都运行后,ADBUF的数据没有更新一直显示零,可能是什么问题啊?

    您查看该值的时候是否将core暂停,只有在core暂停的情况下才会更新。

    问题2中GUI的命令窗口提示串口连接打开失败,

    您设备管理器中的com口是否与SRR GUI中的 UART port options 一致

    程序单步执行好像也有点问题,SRR_DSS_mmWaveTask函数一直进入不到MmwDemo_processChirp(dataPathObj, gSrrDSSMCB.subframeIndx);函数处。

    晚一些给您回复,有可能与我们为此实验做过优化有关。

  • 查看adbuf的值是在程序暂停时查看的。com口与uart设置一直。

  • 晚一些给您回复。

  • 从您发的另一个帖子中看到问题1已经解决了吗?

    https://e2echina.ti.com/support/sensors/f/sensors-forum/209074/awr1642boost-vitalsigns_16xx_dss-gui

    2. 是不是其它应用程序占用了COM口,重启EVM和PC看看

    3. 对于 MmwDemo_processChirp 函数,CCS 无法找出该函数执行的实际位置。在 SRR demo DSS 链 cmd 文件 (dss_srr_linker.cmd) 中,MmwDemo_processChirp 放在名为 .fastCode 的部分中。该部分最初加载在 L3 RAM 中,但后来从 L1 RAM 复制并运行。CCS 无法对此进行跟踪,因此无法对此进行调试。