This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] HDC2080/HDC2010 - TI 湿度传感器的主要规格是什么?



问:TI 湿度传感器的主要规格是什么?

  • 答:

    相对湿度精度在非冷凝条件下,其有效范围为 20% RH 至 80% RH ,温度范围为 0℃ 至 60℃。本规格不包含应用手册湿度传感器:存储和处理指南中所述的任何污染物影响。请注意:TI 的最大规格确实包括湿度迟滞的影响;许多其他基于聚合物的湿度传感器未将迟滞纳入精度规格中。

    温度精度HDC 系列器件中的每个器件都有一个集成温度传感器,该传感器在出厂时已校准到器件特定数据表中列出的精度水平。

    分辨率HDC 系列器件具有可配置的温度和湿度测量分辨率。通过选择较低的测量分辨率,HDC 的激活转换时间也会缩短。当系统性能不需要分辨率最低有效位 (LSB) 时,可通过这种方式针对超低功耗应用进行优化。

    功耗HDC 系列器件的功耗主要取决于 Vin 范围、转换时间、转换率和激活/待机电流值。下面将进一步详细介绍其中各项。 

    • Vin 范围:每个器件(和所有 IC)都有一个特定的电源电压范围,对于 HDC 器件,这也是一样的。绝对最大 范围是在不损坏 IC 的情况下可施加的最大条件。建议运行 范围是器件在正常情况下应处于的范围。电源电压通常也是数据表电气特性 (EC) 表中技术规格的测试条件。
    • 转换时间:转换时间是器件完成温度转换所需的时间。在转换期间,传感器 ADC 处于激活状态并消耗功率,这会增加器件电流消耗。
    • 转换率:转换率是执行转换的频率。当手动触发转换时,这由命令传感器进行转换的 MCU 或主机控制。正确配置后,HDC20xx 系列器件还可以定期自触发转换。
    • 激活/待机电流:激活电流是器件 ADC 处于活动状态且正在执行转换时消耗的电流。待机电流是器件在转换之间等待时消耗的电流。

    为了帮助说明上述概念,以下是电流表在每个分辨率所需的转换时间内捕获的 9、11 和 14 位温度和湿度转换。这些示例取自 HDC20x0。

    9位转换 11位转换 14位转换

    封装类型/尺寸基于聚合物的湿度传感器在封装中通常包括感应聚合物所的开口。HDC 系列传感器既有表面贴装 DFN 封装(感应元件位于 IC 封装的顶部),也有WCSP 封装(感应元件位于器件下方)。WCSP 封装(HDCx010 器件)更小,更适合空间受限的应用。