问:TI 湿度传感器的主要规格是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
答:
相对湿度精度:在非冷凝条件下,其有效范围为 20% RH 至 80% RH ,温度范围为 0℃ 至 60℃。本规格不包含应用手册湿度传感器:存储和处理指南中所述的任何污染物影响。请注意:TI 的最大规格确实包括湿度迟滞的影响;许多其他基于聚合物的湿度传感器未将迟滞纳入精度规格中。
温度精度:HDC 系列器件中的每个器件都有一个集成温度传感器,该传感器在出厂时已校准到器件特定数据表中列出的精度水平。
分辨率:HDC 系列器件具有可配置的温度和湿度测量分辨率。通过选择较低的测量分辨率,HDC 的激活转换时间也会缩短。当系统性能不需要分辨率最低有效位 (LSB) 时,可通过这种方式针对超低功耗应用进行优化。
功耗:HDC 系列器件的功耗主要取决于 Vin 范围、转换时间、转换率和激活/待机电流值。下面将进一步详细介绍其中各项。
为了帮助说明上述概念,以下是电流表在每个分辨率所需的转换时间内捕获的 9、11 和 14 位温度和湿度转换。这些示例取自 HDC20x0。
| 9位转换 | 11位转换 | 14位转换 |
![]() |
![]() |
![]() |
封装类型/尺寸:基于聚合物的湿度传感器在封装中通常包括感应聚合物所的开口。HDC 系列传感器既有表面贴装 DFN 封装(感应元件位于 IC 封装的顶部),也有WCSP 封装(感应元件位于器件下方)。WCSP 封装(HDCx010 器件)更小,更适合空间受限的应用。